Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Démarrage et assistance mise en service

Tous les équipements Munters quittent notre usine après un long et minutieux test de procédure. La suite logique est d’avoir une équipe hautement qualifiée d’ingénieurs Munters qui installent l’équipement sur le site. Nous rédigeons un rapport reprenant les performances, les conditions ambiantes ainsi que tous les paramètres externes et internes. Ensuite nous les comparons avec les résultats obtenus par notre programme de calcul des performances. Pour vérifier les performances de l’investissement, les sociétés peuvent faire appel à une entreprise tierce pour vérifier que la séquence d’opération de Munters est suivie et que la machine fonctionne  correctement. Les ingénieurs Munters peuvent accomplir ce processus.

Avantages:

  • Démarrage hautement professionnel comprenant un contrôle optimal des paramètres
  • Validation garantie
  • Consommation d’énergie optimisée
  • Rapport incluant tous les défauts d’installation
  • Conseil concernant les horaires de maintenances
  • Formation des opérateurs sur site
  • Performance Garantie
  • Contrôle optimal des paramètres
  • Vérification de l’installation de l’unité et conseils pour les corrections

Services Démarrage

Comme toutes les sociétés sont uniques, nous élaborons une solution pour vos besoins spécifiques. Il y a, cependant, des éléments de base pour un service de démarrage.

  1. Mettre en place les meilleures pratiques
  2. Optimiser la sécurité dans vos stocks de pièces de rechange
  3. Renforcer les compétences de vos employés
  4. Formation sur les opérations de bases pour sécuriser les performances opérationnelles
  5. Valider les performances de l’équipement
  6. Nous élaborons un rapport comprenant les conditions ambiantes et les paramètres internes et externes, nous les comparons ensuite à notre programme de calcul de performance.

Avantages :

  1. Des performances fiables
  2. Amélioration des compétences de vos équipes
  3. Prévention des pertes de production
  4. Qualité constante du produit fini

Start-up and commissioning 

All Munters equipment leaves our factories only after an extensive test procedure. A natural continuation is to have Munters’ qualified service team startup the equipment on site. The technician will review the installation of the Munters equipment, assist with any problems that occur at initial startup, verify proper operation and adjust the unit to perform according to the Technical Data Sheet as prepared by Munters.

Benefits

  • Highly professional industrial dehumidifier start-up services 
  • Commissioning support for the dehumidification system
  • Review of installation of the Munters equipment
  • Warranty validation
  • Optimal control settings
  • Report with all default set-up values
  • Advice regarding scheduled maintenance
  • On-site training of customer’s personnel provided unit-side during the startup activities (limited to one hour as scheduled by the technician)