Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Disease in greenhouse

Maladies dans les serres

Alors qu'utiliser des serres réduit la dépendance aux conditions climatiques extérieures, la santé des plantes dépend toujours d'un ensemble tout aussi complexe de conditions micro-climatiques à l'intérieur.

La clé au maintien de la rentabilité, de la quantité et de la qualité demande de connaître ces conditions et leur impact, et d'en garder le contrôle. Même si les plantes sont protégées contre le temps, sans contrôle approprié, des conditions tout aussi néfastes peuvent survenir à l'intérieur : une chaleur et une humidité extrêmes peuvent empêcher la poussée, limiter la production de fruits et encourager la propagation d'une maladie. Et alors que les variétés qui poussent sont bien souvent plus délicates que leurs cousins plus robustes traditionnellement cultivés dehors, les résultats peuvent être dévastateurs.

Mais cela signifie que ces conditions où une maladie est susceptible de prospérer peuvent être éliminées. Et cela indique le recours à une vaporisation onéreuse et indésirable alors que le contrôle des fongicides et des bactéries peut être réduit.

Une humidité excessive peut engendrer l'apparition de gouttelettes d'eau sur les feuilles qui peuvent abriter et répandre une maladie tandis que la chaleur excessive flétrira les fruits et arrêtera la croissance.

La bonne nouvelle ? Les évènements précédents peuvent être évités. L'installation de réchauffeurs et de ventilateurs brasseurs d'air empêche les points de froid et la stratification de l'air dans la serre, ce qui réduit le risque de condensation et le déclenchement d'une pourriture grise engendrée par le froid. Des ventilateurs aspirants créent une ventilation supplémentaire pour éviter les températures extrêmes et garantir un niveau de concentration pertinent de CO2 , tandis que de forts niveaux d'humidité peuvent être empêchés grâce à l'utilisation de ventilateurs de recirculation combinés à des ventilateurs de tirage et des réchauffeurs.

Munters peut aider à réduire la présence de maladies dans les serres et résoudre les problèmes de productivité à l'aide de ses systèmes de régulation du climat garantissant un climat parfait à tous les stades de la production dans des serres.