Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

carl-munters-next to-an-aeroplane.jpg

L'histoire de Munters

Munters est l'innovateur original dans le contrôle du climat depuis 1955 Fondée par l'inventeur ingénieux et entrepreneur Carl Munters , l'entreprise a été construite autour de ses idées aux lois de la thermodynamique en combinaison avec une capacité de traduire cette compréhension en révolutionnaire technology.During sa vie Carl Munters appliquée pour près de 1000 brevets , essentiellement dans les domaines de la déshumidification et le refroidissement par évaporation . Ces deux zones sont des technologies de base au sein de Munters . Aujourd'hui, la tradition d'innovation et d'ingénierie vit dans l'entreprise. L'esprit d'innovateur passionné Carl Munters guide notre travail quotidien .

C'est en 1955 que le célèbre inventeur et entrepreneur Suédois, Carl Munters (1897-1989), fonde Munters en collaboration avec Marcus Wallenberg et deux autres personnes. Son idée initiale consiste à développer un système de conditionnement d'air basé sur la déshumidification et le refroidissement par évaporation. Sont alors développés les composants clés du système, à savoir la roue déshydratante et les panneaux évaporants. Voici à droite un croquis de son premier rotor, qui est au cœur de la déshumidification. 

Histoire Chronologie

Les années 1920

En 1923, Carl Munters et Baltzar von Platen inventent le premier appareil de refroidissement sans pièces mobiles. Les droits relatifs à l'invention sont transférés à Electrolux. Ils utilisent leur organisation internationale de marketing d'aspirateurs pour vendre également des réfrigérateurs. Carl Munters s'est vu octroyer, au cours de sa vie, plus de 1000 brevets.

Les années 1940

Dès 1947, le laboratoire de Stocksund, où habite Carl Munters, entre en service et une petite équipe d'employés dirigée par Carl travaille au développement et sur des inventions relatives aux activités de Munters.

Les années 1950

La réfrigération par la chaleur produit le projet DesiCoolTM avec des rotors pour la déshumidification et des échangeurs de chaleur et des structures pour l'humidification/le refroidissement. Le premier déshumidificateur à grande échelle est un grand bond par rapport à la taille précédente. La photo présente le nouvel appareil testé dans le jardin de Carl Munters avant sa livraison.

1955 - Carl Munters & Co est fondée. L'inventeur et l'entrepreneur Suédois Carl Munters (1897-1989) fonde Munters en collaboration avec trois autres personnes. 

Les investisseurs sont :
• Carl Munters (a investi 1 254 000 SEK)
• Marcus Wallenberg (a investi personnellement 1 254 000 SEK)
• Carl Gustaf Wicander, le détenteur de l'usine de bouchons en liège Wicander (a investi 396 000 SEK)
• Erling Berner, ingénieur et propriétaire de Christian Berner AB à Gothenburg, fabricant d'isolations (a investi 396 000 SEK)

Aux réunions, Munters a 2 votes, Wallenberg 2 votes, Wicander un vote et Berner un vote.

Carl Munters, lors de ses projets précédents de fabrication de matériaux d'isolation tels que du carton et de la mousse de plastique, crée un partenariat avec Wicander et Berner sous la forme de WMB Insulation Company.

L'idée initiale de Carl Munters est de développer un système de conditionnement d'air basé sur l'utilisation de la déshumidification et du refroidissement par évaporation. Sont alors développés les composants clés du système, à savoir la roue déshydratante et les panneaux évaporants. Voici à droite un croquis de son premier rotor, qui est au cœur de la déshumidification.

1958 - Percée des déshumidificateurs. Les forces armées suédoises souhaitent décentraliser leurs entrepôts de mobilisation et commandent 200 déshumidificateurs. La construction d'entrepôts se poursuit au fil des ans et les organisations de défense partout dans le monde commencent à utiliser les déshumidificateurs sur une large échelle.

Les années 1960

Munters commence à faire des affaires à Fort Myers aux USA avec des produits destinés au refroidissement par évaporation et signe des contrats de licence pour la production de déshumidificateurs à Amesbury aux USA.

1964 - Lancement du M100 - le déshumidificateur le plus vendu de tous les temps.
1968 - Développement de MCS en une activité distincte.

Création du logo de Munters.

Les années 1970

L'expansion dans de nouveaux marchés est poursuivie au travers de filiales et de détenteurs de licences. Parce que certains brevets arrivent à échéance, l'entreprise change sa stratégie à la fin des années 1970. La gamme de produits et d'applications s'étend graduellement et la distribution est élargie à plusieurs régions d'Europe, d'Amérique du Nord et au Japon, principalement à travers les contrats de licence signés avec des tiers. Le réseau international d'agents est établi. La focalisation se porte sur les applications écoénergétiques.

1973 - La crise pétrolière génère de lourdes demandes soudaines en économies d'énergie. La société se retrouve face à un tout nouveau potentiel de marché.

1974 - Incentive AB prend le pouvoir de Munters. Cela survient peu de temps après le départ en retraite de Carl Munters.

1976 - Une illustre commande de déshumidificateurs pour la production de films est expédiée à Agfa. La technologie devient essentielle à la fabrication de films photographiques.

Les années 1980

Vaste expansion internationale. La version contemporaine de Munters prend forme par l'acquisition d'agents. Acquisition de la majorité des détenteurs de licences. MCS est étendue dans plusieurs pays où Munters opère.

1987 - Munters entame une activité commerciale au Japon.

1988 - Munters acquiert une technologie suédoise unique de purification de l'air. Les produits ZEOL sont développés encore plus avec la technologie de rotor de Munters et ils participent à un meilleur environnement en réduisant les émissions de solvants des processus industriels.

1989 - Une nouvelle usine ouvre ses portes à Tobo en Suède qui permet la production rentable de nouveaux rotors dotés de caractéristiques uniques destinés à diverses applications.

Carl Munters décède. Il a fait près de 1000 demandes de brevet au cours de sa vie.

Les années 1990

En 1990, Munters s'agrandit et devient un groupe international avec sa propre organisation et une présence dans plus de 25 pays, dont des usines dans plus de 14 pays. L'activité se centre sur le thème de l'expert en humidité. Focalisation sur une croissance rentable. Les problèmes environnementaux prennent de l'envergure, ce qui sert de fondation aux produits HumiCool. Munters se concentre sur des produits plutôt que sur des composants clés.

1992 - Une nouvelle usine est construite à San Antonio pour se concentrer sur les applications de déshumidification (par exemple pour les supermarchés et les patinoires).

1997 - Munters est cotée à la bourse de Stockholm.

1999 - Munters finalise sa plus grosse acquisition à ce jour de la société italienne Euroemme. Munters commence à offrir des systèmes de refroidissement pour le secteur, à expansion rapide, de la volaille.

Les années 2000

2000 - Munters établit des opérations de vente en Thaïlande et en Corée et ouvre une usine CELdek® en Thaïlande.

2001 - Munters fait l'acquisition d'Aerotech, un prestataire américain leader pour l'industrie de l'agriculture et de l'horticulture.

2005 - Formation de la nouvelle structure d'entreprise avec des départements internationaux. Jusqu'en 2005 Munters était répartie dans trois régions : l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Ces régions étaient à leur tour divisées en trois zones de produits. Depuis mi-2005, le groupe est géré à travers trois divisions internationales de produits : Déshumidification, MCS et HumiCool. Ce changement s'est avéré être une réussite et a eu pour résultat des marges brutes supérieures et a permis d'accomplir un processus de vente plus coordonné, ciblant les clients internationaux. Par ailleurs, la nouvelle structure de l'organisation a contribué à un portefeuille de produits concentré et une offre de services plus robuste.

2006 - Acquisition du fabricant de radiateurs à infrarouge SIAL qui élargi l'offre aux segments de clients dans l'agriculture et l'horticulture et les systèmes CVCA au sein de la division HumiCool. Elle s'intègre dans la stratégie consistant à devenir un prestataire de systèmes climatiques complets pour les cli¬ents travaillant dans l'agriculture.

2007 - Munters devient de plus en plus expert dans l'assainissement de l'air interne plutôt qu'expert en humidité. L'acquisition de Des Champs Technologies basée aux USA complète la gamme de produits de déshumidification et renforce la position de Munters en tant que fournisseur leader de solutions de contrôle du climat à haut rendement énergétique pour les bâtiments commerciaux.

Munters fait l'acquisition des sociétés danoises Turbovent Agro A/S et Turbovent Environment A/S. Il s'agit de sociétés dans le secteur agricole.

2008 - Munters fait l'acquisition du distributeur turc dans le secteur agricole, Form, désormais appelé Munters-Form.

Munters acquiert Toussaint Nyssenne en vue d'accélérer la croissance dans le traitement de l'air à haut rendement énergétique.

2010 - Munters se concentre sur sa principale activité et décide de se dépouiller de MCS. Triton, une société leader de financement par capitaux propres, achète la division. La transaction est finalisée le 1er octobre 2010.

Nordic Capital Fund VII achète Munters à la fin de l'année. Le 23 décembre 2010, Munters n'est plus cotée en bourse.

2011 - Munters acquiert la majorité des parts dans la société israélienne Rotem. Cette société se spécialise dans les systèmes de gestion et de contrôle pour des applications dans l'agriculture et l'horticulture.

Munters et la société chinoise Keruilai signent un accord de coentreprise.