Mantenha o processo em andamento
Os desumidificadores Munters controlam a umidade para evitar entupimentos e manter o fluxo suave de grãos, rações e materiais em pó. Nossos desumidificadores para moagem e transporte de pó alimentício secam o ar antes de bombeá-lo para o seu silo, moinho ou transportador pneumático.
Sem o controle adequado da umidade, grãos, rações e materiais em pó, como açúcar e farinha, podem ficar difíceis de moer e entupir suas máquinas. A qualidade de seus produtos pode ser prejudicada, resultando em produto grosseiro e desempenho reduzido da máquina de moagem.
Os desumidificadores Munters para transporte e moagem de pó podem evitar esses problemas controlando a umidade relativa e o ponto de orvalho do ar. O ponto de orvalho é a temperatura na qual a umidade começa a se condensar do ar nas paredes das máquinas ou nos produtos. Controlando eficazmente a umidade em silos, nas proximidades de máquinas de moagem e durante o transporte de produtos, a Munters garante que suas matérias-primas permaneçam secas e sem entupimentos.
Aplicações em moagem
Moagem e transporte de grãos
As sementes germinam quando expostas à umidade, o que significa que o armazenamento e a moagem de grãos exigem ar seco constante. Os desumidificadores dessecantes da Munters são a resposta para controlar a umidade em áreas de moagem e armazenamento. Com mais de 10-11% de teor de umidade, os grãos não serão bem-armazenados ou bem-moídos sem as condições certas.
Mas não se trata apenas de armazenamento e moagem. Se você transportar farinha do silo ou da máquina de moagem por meio de transporte pneumático usando ar ambiente sob pressão, a umidade se condensará na linha de transporte, fazendo com que a farinha se aglomere, fique pegajosa e estrague.
Os desumidificadores Munters para moagem e transporte pré-secam o ar de transporte, evitando a condensação e garantindo que nenhuma umidade se condense quando o produto esfriar após o processamento. Isso significa que não há mais aderência, com um sistema higiênico e de fluxo livre.

Moinhos de ração
Para garantir ração animal de alta qualidade, as soluções de controle climático da Munters podem ajudar sua fábrica de ração a manter os níveis de umidade adequados. Os sistemas de desumidificação da Munters podem ajudar a manter o equilíbrio certo de umidade, evitando a proliferação de mofo, bactérias e outros contaminantes que podem comprometer a segurança e o valor nutricional da ração.
Nossas soluções de controle climático também podem ajudar a regular a temperatura, melhorar a qualidade do ar e reduzir os custos de energia, garantindo que sua produção de ração permaneça no caminho certo. Conte com a Munters para fornecer as soluções de controle climático necessárias para manter sua fábrica de ração funcionando sem problemas e com eficiência.
Condicionamento para armazenamento em silo
Armazenar ingredientes higroscópicos em silos pode causar aglomeração e proliferação bacteriana devido à alta umidade ou condensação. Baixas temperaturas podem levar a um aumento na umidade relativa do espaço vazio quando o ponto de saturação tiver sido atingido. Os desumidificadores da Munters podem manter um equilíbrio de umidade adequado, mantendo o ar e o espaço vazio dentro do silo a uma temperatura e ponto de orvalho ideais, evitando paralisações de produção dispendiosas. As condições específicas para a desumidificação dependem de fatores como clima, localização e características dos ingredientes.
Sistema de pesagem em silo
Os sistemas de pesagem em silos da Munters medem com precisão a ração armazenada em silos, fornecendo aos agricultores e produtores de ração dados em tempo real. Isso permite um planejamento preciso do transporte de ração para garantir que os silos estejam sempre cheios de alimentos.

Desumidificação agrícola
Nossos sistemas de desumidificação por dessecante funcionam passando ar úmido através de uma roda dessecante que gira lentamente. Essa roda seca o ar, removendo toda umidade que possa causar entupimento, antes de bombeá-lo para o seu silo, moinho ou transportador pneumático. Com a tecnologia de controle de umidade da Munters, existe a garantia de que seus materiais em pó fluirão de forma suave e eficiente pelos seus processos.