Técnicas de refrigeração de estufa

O controle de temperatura é fundamental para o cultivo em estufa. Descubra técnicas de refrigeração eficazes que ajudam suas plantas a superar o calor e a prosperar, mesmo em condições de ar externo escaldante.

Ventilação forçada com refrigeração evaporativa
A ventilação e a refrigeração evaporativa podem ser usadas em conjunto para criar um sistema de refrigeração muito eficiente para estufas. O sistema de ventilação pode ser usado para remover o ar quente e úmido da estufa, enquanto o sistema de refrigeração evaporativa pode ser usado para resfriar o ar de entrada. Um sistema de ventilação acionado por ventilador, por exemplo, pode remover o ar quente e úmido da estufa através de uma série de dutos. Um sistema de refrigeração evaporativo pode, por sua vez, reduzir a temperatura do ar de alimentação, passando o ar externo sobre placas saturadas de água.
Ao usar a ventilação e a refrigeração evaporativa juntas, os produtores podem criar um ambiente confortável e produtivo para suas plantas, mesmo em climas quentes e úmidos.
Técnicas de refrigeração por placas e ventiladores para estufas
Os painéis de resfriamento evaporativo CELdek® da Munters são ideais para estufas que exigem refrigeração de alta eficiência. O design exclusivo de nervuras cruzadas direciona mais água para o ar que entra na placa, onde ocorre a evaporação mais intensa. O resultado? Ar mais fresco e úmido, que pode ajudar a melhorar os rendimentos das safras e reduzir os custos de energia.
Incrivelmente duráveis, as placas CELdek resistem à deterioração devido ao papel de celulose exclusivo quimicamente tratado. As placas suportam limpeza repetida e condições climáticas severas, ampliando sua vida útil.

Refrigeração automatizada com o Controlador Green Climate da Munters
Refrigere sua estufa de forma eficaz ao mesmo tempo em que melhora seus rendimentos com o Controlador Green Climate da Munters. Esse abrangente sistema de controle climático cria um ambiente fresco e confortável para suas plantas, mesmo nos dias mais quentes.
Seu sistema de controle automatizado pode ajustar automaticamente os sistemas de ventilação, sombra e neblina em sua estufa para manter um nível consistente de temperatura e umidade. Pare de tentar adivinhar no controle climático da estufa e poupe tempo e esforço na regulação do seu clima interno.
Conheça o controle digital de estufa com o Controlador Green Climate da Munters

Equilibrando a refrigeração e a umidade em suas estufas
Embora os sistemas de refrigeração reduzam eficazmente as temperaturas, eles podem elevar inadvertidamente os níveis de umidade, criando um ambiente propício para o crescimento de fungos. Alcançar o delicado equilíbrio entre refrigeração e controle de umidade requer elegância e conhecimento.
Um sistema de controle climático inteligente como o Controlador Green Climate da Munters permite regular a temperatura com precisão e ajustar os níveis de umidade, criando um ambiente ideal para o crescimento das plantas. Além disso, durante períodos de umidade elevada no exterior, seu sistema de controle climático pode ajustar automaticamente os mecanismos de refrigeração para evitar o acúmulo excessivo de umidade dentro da estufa.

Refrigeração controlada em ambiente fechado
A refrigeração eficiente em uma estufa fechada oferece vantagens como:
-
Refrigeração mais eficaz: A refrigeração evaporativa pode ser mais eficaz na redução das temperaturas das estufas do que a ventilação natural, especialmente em climas quentes e secos. Isso ocorre porque a refrigeração evaporativa pode resfriar o ar a uma temperatura mais baixa do que a ventilação natural.
-
Melhor crescimento das plantas: A refrigeração evaporativa pode ajudar a melhorar o crescimento das plantas, fornecendo a umidade de que as plantas precisam para prosperar. Isso é especialmente importante em climas quentes e secos.
-
Menor risco de doenças: A refrigeração evaporativa pode ajudar a reduzir o risco de doenças nas plantas removendo o ar quente e parado da estufa. Isso ocorre porque é mais provável que as doenças se espalhem em ambientes quentes e úmidos.
-
Economia de energia: A refrigeração evaporativa é uma maneira relativamente eficiente de resfriar estufas. Ela usa apenas uma pequena quantidade de eletricidade para bombear água através dos painéis de resfriamento e não requer nenhum equipamento de refrigeração adicional.
Investir em uma refrigeração eficaz não é apenas uma questão de conforto, mas também de maximizar a produtividade em sua estufa.