Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters의 Stefan Aspman, Geoclima: 데이터 센터 냉각 혁신을 위한 전략적 적합성

Dec 19, 2024

Munters 데이터 센터 기술 부문 사장 Stefan Aspman과의 Q&A

인공지능(AI)이 데이터 센터 냉각 환경을 빠르게 변화시키면서, Munters는 점점 복잡해지는 인프라 투자를 고객이 원활하게 관리할 수 있도록 포트폴리오를 확장하고 있습니다. Munters 데이터 센터 기술 부문의 사장인 Stefan Aspman과 만나 이러한 변화에 적응하기 위한 민첩성이 왜 중요한지 논의했습니다. 또한, 이탈리아 기반의 칠러 제조업체인 Geoclima의 인수를 통해 Munters가 어떻게 고객에게 포괄적인 열 방출 솔루션을 제공할 수 있는지에 대해서도 이야기했습니다.

현재 데이터 센터가 직면한 주요 과제는 무엇입니까?
"데이터 센터 산업은 AI, 고밀도 컴퓨팅, 지속 가능성 요구 사항 및 빠른 기술 발전으로 인해 중요한 기로에 서 있습니다."라고 Stefan Aspman은 말합니다.

"이러한 과제는 혁신적인 냉각 솔루션, 유연한 인프라 및 효율적인 에너지 관리 전략을 필요로 합니다. 앞으로 데이터 센터 운영자는 현재 요구 사항을 충족하면서도 미래를 대비할 수 있는 다목적 확장 가능한 접근 방식을 마련해야 합니다. 사양 검토 프로세스의 후반부에서 변경 요청이 증가하는 것은 이러한 불확실성을 분명히 보여줍니다

변화하는 환경에서 Munters는 고객을 어떻게 지원할 수 있습니까?
"당사의 데이터 센터 기술팀은 최적의 냉각 솔루션을 제공하기 위해 세 가지 핵심 전략을 기반으로 혁신을 주도합니다. 첫째, 우리는 연구 개발(R&D)에 지속적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 새로운 냉각 분배 장치(CDU)를 출시할 준비를 하고 있으며, 수상 경력이 있는 공기 및 액체 냉각 시스템인 SyCool의 크기 옵션을 확장하고 있습니다."
"둘째, 우리는 전략적 인수를 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 최근Geoclima를 인수하면서 Munters는 풍부한 응용 및 기술 전문성을 활용하여 고품질 칠러 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 2022년에는 데이터 센터 장비 제조업체인EDPAC을 인수하여 CRAC 및 CRAH 장비를 포함한 포트폴리오를 강화했습니다."

"셋째, 우리는 ZutaCore와 같은 회사들과 전략적 협업을 진행하고 있습니다. ZutaCore는 데이터 센터를 위한 칩 직접 접촉 액체 냉각 솔루션의 선두 공급업체입니다. ZutaCore와의 협력을 통해 Munters는 진정한 무수 냉각 솔루션을 제공할 수 있으며, 이는 고객의 변화하는 요구를 충족하는 데 도움이 됩니다."

"마지막으로, 데이터 센터 시장이 성장함에 따라 Munters도 함께 성장해야 합니다. 우리는 빠른 글로벌 성장에 대응하기 위해 새로운 공장을 건설하고 있으며, 가장 최근의 예로 아일랜드 코크에 새로운 생산 시설을 설립했습니다."

Geoclima의 칠러가 Munters의 냉각 솔루션 포트폴리오에서 중요한 이유는 무엇입니까?
"칠러는 기존의 냉각 솔루션을 보완하기 때문에 Munters의 주요 초점이 되어 왔습니다. Geoclima는 에너지 효율적인 첨단 칠러를 전문으로 하며, 이는 열 방출 과정에서 중요한 역할을 합니다."

"Munters는 오랫동안 간접 증발 냉각(IEC) 시스템을 포함한 에너지 효율적인 데이터 센터 냉각 솔루션의 선두 주자로 자리매김해 왔습니다. Geoclima의 인수를 통해 Munters는 고효율 칠러를 포트폴리오에 추가하였습니다. Geoclima 기술을 도입함으로써, 냉각부터 열 방출까지 모든 측면을 다루는 포괄적인 열 관리 솔루션을 제공하여, Munters가 원스톱 솔루션 제공업체로 자리 잡을 수 있도록 합니다."

Munters의 확장된 솔루션 포트폴리오를 통해 고객이 누릴 수 있는 이점은 무엇입니까?
"완전 통합형 맞춤 냉각 및 열 방출 시스템을 통해 데이터 센터는 최적의 열 성능을 유지하면서 전체 냉각 프로세스의 에너지 효율성을 개선할 수 있습니다. Geoclima의 인수를 통해 Munters는 전체 냉각 및 열 방출 프로세스를 직접 관리할 수 있게 되었으며, 이를 통해 고객은 단일 공급업체를 통해 필요한 모든 솔루션을 확보할 수 있습니다. 이는 설치, 운영 및 유지보수를 간소화하여 복잡성을 줄이고 신뢰성을 높입니다."

"AI 시대에 발맞추어 고객이 지속적으로 혁신할 수 있도록 돕게 되어 매우 기쁩니다. Munters와 협력함으로써, 고객은 미래를 대비한 최첨단 냉각 솔루션을 도입하고, AI 발전이 가져오는 변화하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다."

Munters Geoclima 포트폴리오

데이터 센터는 연중 8,760시간 지속적으로 운영되며, 이를 위해서는 내구성이 뛰어나고, 유연하며, 신뢰할 수 있고, 에너지 효율적인 칠러가 필요합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 Munters는 공랭식 및 수랭식 칠러 중 가장 효율적인 Geoclima Turbomiser 시리즈를 제공합니다.

Turbomiser

에너지 소비를 줄이고, 누수를 최소화하거나 방지하며, 냉매 충전량을 줄이고, 조용하고 신뢰할 수 있는 작동을 보장하기 위해 다음과 같은 기능을 포함합니다.

  • 인버터 제어 자기 베어링 Turbocor 압축기: 냉각 부하에 맞춰 정밀하게 출력 조절
  • 마이크로 채널 알루미늄 응축기: 냉매 충전량을 줄이면서 열 전달 효율 증가
  • 침수형 증발기: 냉매와 물 간 최적의 열 전달 보장
  • 냉매 펌핑 시스템: 전체 작동 범위에서 열역학적 효율성 향상
  • 인버터 구동 응축기 팬: 수요에 따라 속도를 조절하여 에너지 소비 감소
  • 첨단 칠러 제어 시스템: 통합 압축기 제어 기능을 통해 시스템 성능 최적화

추가적인 Turbomiser 기술

  • Circlemiser: 원통형 마이크로 채널 열교환기와 계단식 침수형 증발기를 적용하여 COP를 15%까지 증가
  • Circlemiser Free Cooling System: 냉각 회로와 Circlemiser 기술을 결합하여 연간 에너지 사용량 절감
  • Megacircle: 설치 공간을 유지하면서 열 교환 표면을 두 배로 확대
  • Dynamic Evaporative System: 증발 냉각을 활용하여 응축기 코일로 유입되는 공기를 냉각, 압축기 에너지 사용량 감소
  • Free Cooling: 응축기 전단 코일을 추가하여 찬 공기를 이용한 냉각
  • Dynamic Evaporative + Free Cooling: 최대 2,400 kW 출력, COP 6.01 W/W 성능 제공

25059-en-stefan_aspman_pr.webp