Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

温室内環境制御

温室園芸の成功には、温室内環境制御が不可欠です。温室内の温度、湿度、その他の環境要因を調節することにより、植物の成長に最適な条件を作り出す方法をご覧ください。環境制御は、作物の収穫量、品質、収益性に大きな影響を与える温室管理の重要な側面です。さまざまな手法や技術の理解により、生産者は植物が成長し生育するために求められる最適な環境を作り出すことができます。

作物生産を最適化するムンタースGreen Climateコントローラー

温室内環境制御コントローラーは、作物の収量と品質を最適化したい生産者にとって貴重なツールです。温室の環境を正確に制御することで、生産者は閉鎖環境における植物栽培のメリットを享受することができます。

  • 作物の収穫量増加:最適な温度、湿度、二酸化炭素濃度を維持することで、作物の収穫量を最大20%増加させることができます。

  • 作物の品質向上:害虫や病気による作物の損失を低減し、適切に管理された温室環境で作物の全体的な品質を向上させます。

  • 栽培期間の拡大:温室内環境制御コントローラーの使用により、栽培期間が拡大し、年間を通して作物の生産が可能になります。

  • エネルギーコストの削減:温室内環境制御システムの自動化により、生産者は時間と労力を節約しながらエネルギーコストも削減できます。

ムンタースGreen Climateコントローラーのメリットのすべて

温室に最適な換気戦略の選択

ムンタースGreen Climateコントローラーの主な特徴の1つは、適切な戦略に基づき換気と冷却システムを連携させることで、最高の効率を実現する能力です。

  • 必要性に応じた換気は、温室内の二酸化炭素濃度をセンサーで監視し、濃度に応じて換気量を調整します。この機能により、エネルギー消費を最小限に抑えながら、植物が光合成を行うために必要とする十分な二酸化炭素が常に確保されます。

  • 最小限の換気により、換気口が閉まっている場合でも、十分な量の外気が温室内に入ります。これにより、空気の滞留を防ぎ、病気のリスクが低減します。

  • 蒸発冷却は、強制換気と蒸発冷却パッドの組み合わせにより、気温を下げます。特に高温の気候にある温室に最適な、エネルギー効率の高い冷却方法です。

統合型制御システム:自動化と最適化

自動化

センサー、コントローラー、コンピューターシステムが、環境変数を監視し、調整します。自動化システムは、温度、湿度、換気を予め設定された範囲内に維持します。

植物のニーズへの適応

作物によって好む温度や湿度は異なります。温室内の環境を特定の植物に合わせて調整し、さまざまな段階で最適な生育条件を作り出します。

デジタル環境制御のメリットを活かす

生育条件を作り出す

ムンタースの専門知識は、正確な栄養供給と最適な気候条件の組み合わせにより、植物の確実な生育を実現します。温室内の環境を制御しながら栄養を供給することで、生育を最大化し、作物の品質を高めます。ムンタースの包括的なソリューションは、施肥をシームレスに統合することにより、栄養供給と環境管理を調和させます。温室内の環境を制御しながら栄養を注入することで、温室栽培のレベルを上げ、収穫量を増やしましょう。

植物が必要とする栄養の詳細については、自動温室施肥のページをご覧ください。