Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.
温室の灌水

制御栽培の世界では、灌水は温室内の植物の成長と育成を促進する重要なライフラインです。このページでは、このような制御された環境で効率的な灌水技術を導入する意義を詳しく説明します。また高い精度で制御された環境の中で最適な湿度を維持するために生じる固有の課題を取り上げ、さまざまな灌水方法についても検討していきます。
専門家と話してみませんか?

精密な灌水を可能にするムンタースGreen Climate Controller
ムンタースのGreen Climate Controllerは、点滴灌水、水耕栽培、薄膜水耕 (NFT) など、さまざまな灌水システムを制御できます。センサーで、温室の環境と土壌や根域の水分レベルを監視します。また、気象データを使い、将来の成長状況を予測します。コントローラと一連のデータを使い温室の灌水システムを管理することで、水分レベルを最適化し、植物の成長を促進します。
ムンタースGreen Climate Controllerの主な特徴の1つは、灌水を換気や冷却など他の温室システムと連携させることができる点です。
連携のとれた灌水は、環境条件が変化しても、常に適切な量の水を植物に与えることができます。
灌水の方法:カスタマイズした技術

高度な灌水戦略の実施
ムンタースのGreen Climate Controllerは、次のようなさまざまな高度な灌水戦略の実施に役立ちます。
-
精密灌水は、高精度センサを使用して根域の水分レベルを監視し、それに応じて灌水スケジュールを調整します。これにより、過灌水になることなく、適切な量の水を植物に与えることができます。
-
可変量灌水は、植物の必要量に基づいて灌水量を調整します。例えば、成長期の植物は、生殖期の植物よりも多くの水を必要とする場合があります。
-
干ばつ応答は、干ばつの状況に応じて灌水スケジュールを自動的に調整することで、水を節約し、干ばつ期の植物のストレスを軽減します。

温室の灌水を向上させるデジタルコントローラ
デジタルコントローラは、植物に与える水の栄養分や酸度を常時監視・調整します。時間や外的要因に基づいて決定される植物への給水スケジュールは、これまでの灌水を一変させます。また、デジタル制御は、リアルタイムの温度・湿度データに応じて温室を効率的に冷却し、作物を保護し、成長を促進することにも役立ちます。
路地でも温室内でも、デジタルコントローラは灌水を最適化する適応性の高いソリューションを提供し、植物の生育を確実なものにします。使いやすいインターフェースは、世界中で使用できるように、複数の言語に対応しています。

灌水と施肥を組み合わせる利点
施肥は、水と養分の関係の変化を促進する触媒です。養液栽培と施肥を一体化することで、植物が必要とする水分と、植物に合わせて調合された養分を根域に直接与えることができます。この相乗的なアプローチは、養分の吸収を強化し、力強い生育と健康を促進します。
灌水と施肥を組み合わせることで、資源効率を最大化しながら生育を促進します。このダイナミックなコンビは、労働を合理化し、水を節約し、養分の供給を微調整します。