鉄鋼・セメントのよりクリーンな生産とより良い貯蔵
鉄鋼・セメント業界では、排出量を削減し、エネルギー効率を向上させることで、環境への影響を最小限に抑える取り組みを続けています。ムンタースは、プロセスミストの除去から除湿ソリューションまで、さまざまなアプリケーションを通じて業界の目標達成に貢献しています。
液体や汚染物質の除去と分離は、多くの工業プロセスの基本原則です。ムンタースのミスト除去、揮発性有機化合物 (VOC) 除害、炭素回収ソリューションは、化学物質の損失と排出を削減し、化学物質に弱い機器を保護し、ガス中の有害な汚染物質と溶媒を最小限に抑える上で重要な役割を果たします。
ムンタースは、高温空気対空気エネルギー回収ソリューションによっても、鉄鋼・セメントメーカーのエネルギー効率向上に貢献しています。10万件以上の導入実績をもつムンタースには、お客様が必要とする経験とアプリケーションのノウハウがあります。
鉄鋼やセメントは湿気のない場所に保管する必要があります。湿気があると、鉄鋼は錆び、セメントは硬化してしまいます。ムンタースの工業用除湿ソリューションは、保管中の完成品だけでなく、コンプレッサ、タービン、ガスタービンの吸気フィルターなどのプロセス機器の保護にも役立ちます。
鉄鋼・セメント業界向けアプリケーション
液体と汚染物質の除去と分離
鉄鋼・セメントメーカーは、環境に有害な排出物の削減、化学物質の損失の最小化、可燃性ガスの含有液体の除去によるエネルギー節約、下流装置の腐食からの保護などの課題に取り組んでいます。このような問題に対処するには、一般的に、以下に示すようなさまざまな鉄鋼・セメント加工分野にわたる気液分離装置が必要です。
- 高炉
- シャフト/ロータリーキルン
- ピックリングライン
- 還元プラント
- コークス炉ガス処理
ムンタースは、鉄鋼・セメント業界向けに、無数の技術的・環境的リスクを克服しながら、望ましい加工と持続可能性の目標を達成する完全なソリューションを提供しています。ムンタースの技術的専門知識は、機器設計、気流力学、分離性能の保証、システム納入、設置、試運転など多岐にわたります。
また、高温と過酷な運転環境の影響に耐える耐久性を備えた、高温空気対空気エネルギー回収システムも提供しています。
利点:
- 下流工程と装置を腐食から守る
- 下流工程のエネルギー節約
- 貴重な製品の回収
- 液体負荷が高い場合でも、予測可能な高効率性能を実現
- ベーン型ミストエリミネーターを使用し、より小さい装置径でより速い流速でプロセスを実行
湿気に弱い装置の保護
結露は、ほとんどのプロセス産業、特に自然に湿度が高くなる場所では絶えることのない課題です。管理しない限り、コンプレッサやタービンなどの重要な部品が結露し、時間の経過とともに腐食につながります。結露は配管システムの損傷や、構造物の破損につながる可能性があります。湿度の上昇により発生した結露は、電子機器の誤動作による操業障害を引き起こし、工場を再稼動させるための計画外の停止や完全な閉鎖につながります。
空気を効果的に処理するムンタースの除湿機は、湿度を制御し、湿気に弱い機器を保護し、施設の寿命を延ばします。
鉄鋼・セメント業界向けのさまざまなソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。
利点:
- 稼働時間の向上
- 重要なコンポーネントや構造物を効率的に保護
- 電子制御ユニットの保護
- 電気系統のトラブルを低減
- メンテナンス費用の削減
鉄鋼・セメント貯蔵の湿度制御
金属やコンクリート用のセメント粉末の貯蔵で除湿を行うと、製品品質を維持し廃棄物を減らせます。
金属製品の保管では、冷たい表面にかいた「汗」が金属を腐食させることがあります。金属表面に水蒸気の薄い層が形成され、腐食プロセスを加速する電解液を供給します。保管場所の相対湿度を50%以下に維持すると腐食を防ぐことができますが、60%を超えると金属の劣化は悪化します。セメントも湿気に弱く、水分を吸収しやすく、石のように固まってしまうため、建築用に使えなくなってしまいます。
倉庫で暖房を使うと空気が膨張し相対湿度が下がり、水蒸気を保持する能力は高まりますが、暖房にはコストがかかります。ムンタースのデシカント式除湿ソリューションは、通常、腐食の根本原因となる水蒸気を除去し、エネルギー消費を30%~70%削減します。
鉄鋼・セメント貯蔵庫向けの除湿ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。
利点:
- よりエネルギー効率の高い貯蔵
- 暖房不要
- 鉄鋼の錆や腐食を防止
- セメントの硬化を防止
- 一年を通して環境制御を実現
排気のVOCを除去
ムンタースのゼオライトロータ濃縮システムは、揮発性有機化合物 (VOC) 除害の最先端技術であり、低濃度VOCの用途で広く使われています。VOC吸着用疎水性ゼオライト開発のパイオニアであるムンタースは、世界で高い評価を受けている企業を含む200以上のシステムを稼働させています。
ムンタースのVOC除害システムは、95%以上のVOC破壊除去効率 (DRE) を達成しながら、単独の酸化剤と比較して最大30~50%の燃料コストを削減します。
鉄鋼・セメント業界向けの汚染防止・VOC除害ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。
利点:
- 法規制の遵守と制裁の回避
- 作業環境の改善
- 持続可能性認証の強化
二酸化炭素回収による二酸化炭素排出量の削減
回収した二酸化炭素を地下深くに安全に貯蔵することで、排出量を削減します。物質移動や気液分離などのムンタースのクリーンテクノロジーは、あらゆる業界の二酸化炭素回収の基盤です。
ムンタースの実績あるソリューションは、設計からサービスまで、お客様の二酸化炭素回収プロジェクトをサポートします。ムンタースの数十年にわたる経験と専門的な設計・サポートスタッフが、世界中の多くのお客様と変わらない満足度の高いサービスをお届けします。ムンタースは、ノルウェーで初めてセメント製造業界に二酸化炭素回収を導入する画期的なプロジェクトに携わっています。このプロジェクトには、毎年120万トンのセメントを生産するNorcem AS工場が参加しています。
鉄鋼・セメント業界向けの実績ある二酸化炭素回収ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。
利点:
- クラス最高の専門知識とサポートスタッフ
- 実績のある装置
- 法規制の遵守と、制裁の回避
- 持続可能性認証の向上
製品 - 鉄鋼・セメント
ムンタースで得られるメリット
専門知識
1955年の設立以来、ムンタースは空調処理と環境制御ソリューションの未来を定義してきました。ムンタースには、お客様に適切なソリューションを提供するために必要な経験と専門知識があります。
省エネルギー
ムンタース独自のイノベーション(特許取得済)は、お客様の業務における大幅な省エネとコスト削減に貢献します。
持続可能性
ムンタースは、持続可能性の目標達成に貢献する資源効率の高い環境制御ソリューションを提供しています。
信頼性
ムンタースの環境制御技術は、さまざまな環境制御のニーズに応える、信頼性が高く費用対効果の高いソリューションを提供します。
サービス
ムンタースのサービスソリューションと製品は、現在も将来も、必要な限り最適な運用とパフォーマンスを提供します。