レジオネラ
レジオネラとは
レジオネラは水中環境で増殖するレジオネラ属の細菌の総称です。レジオネラは、冷却塔、蒸発コンデンサー、その他の水系システムなどの工業環境にも存在します。
適切に管理されていない場合、レジオネラは急速に増殖して空気中を浮遊する可能性があります。レジオネラに汚染されたエアゾールを吸入すると、ヒトの健康に重大なリスクをもたらすレジオネラ症を発症する可能性があります。現在、レジオネラ属の細菌は52の種が確認されています。

レジオネラ症について
レジオネラ症は、レジオネラ属の細菌を吸入することで引き起こされる重篤な肺感染症です。症状は、曝露後すぐに現れる場合があります。つまり、レジオネラに暴露した人は誰でも危険にさらされる可能性があります。高齢者や免疫系が弱っている人ほど感染しやすくなりますが、レジオネラ症を発症する可能性は誰にでもあります。細菌を含む微小な水滴を吸い込んだり、汚染された水を誤って飲み込んだりすることで感染する可能性があります。

工業プロセスにどのような影響がありますか?
レジオネラは淡水を好みます。通常、自然環境での有害性はありませんが、人工環境では問題になります。つまり、水を使用するすべてのシステムがリスクになり得ます。多くの冷却システムでは淡水を使用しています。建物に送り込まれる空気は、多くの場合、その水に浸され湿った素材を通過します。このような環境は、レジオネラの増殖に適した条件を作り出します。

レジオネラ症を防ぐ方法は?
ムンタースがカスタマイズした加湿ソリューションを導入することで、レジオネラ症を予防できます。蒸気加湿では水温が60°C以上に保たれるため、レジオネラ属菌は繁殖しません。しかし、気化式加湿・冷却システムでは、水温を低くする必要があります。にもかかわらず、レジオネラの増殖が抑えられるのは、湿気の移動が分子レベルであるため、レジオネラ属菌が小さな水分子と一緒に移動できないためです。

お客様のプロセスに最適なムンタースの加湿ソリューションの選定
ムンタースの加湿器は、製品品質を守り、損失と運用コストを削減します。ムンタースの気化式加湿器と蒸気加湿器は、工業用、商業用、農業用の建物の湿度を最適化するように設計されています。ムンタースは、信頼性の高い効率的な環境制御ソリューションの提供を通じて、業務の生産性と安全性を維持します。