Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Quando la Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co (HEISCO) in Kuwait si è imbattuta in problemi legati all'elevata umidità e ai cambiamenti di colore che influivano sulle verniciature, si è rivolta al partner di fiducia Munters per trovare una soluzione. La risposta ai loro problemi è arrivata con il dispositivo DryCool™ DuraCase di Munters, che offre agli operatori la possibilità di controllare in modo indipendente temperatura e umidità all'interno di un contenitore completamente trasportabile.
HEISCO è un'importante società di ingegneria, appalti e costruzioni con diversi interessi commerciali. Situata nel principale porto commerciale del Kuwait, il porto di Shuwaikh, HEISCO gestisce un importante cantiere navale, strategicamente posizionato per le riparazioni, la riabilitazione, la ristrutturazione e i progetti di costruzione navale. Negli ultimi anni, le attività dell'azienda si sono espanse in modo significativo, presentando nuove sfide. I deumidificatori MLT1400 Munters esistenti non erano più adeguati a soddisfare le esigenze in continua evoluzione di HEISCO.
Fattori ambientali e implicazioni operative
La maggior parte del Kuwait ha un clima desertico, caratterizzato da estati torride con temperature che spesso superano i 40 °C e inverni relativamente miti. La regione è soggetta a notevoli fluttuazioni di temperatura tra il giorno e la notte, oltre che tra una stagione e l'altra. Lungo la costa del Kuwait, i livelli di umidità possono aumentare durante i mesi estivi a causa della vicinanza al Golfo Arabico. Questo aumento dell'umidità, unito alle temperature elevate, ha rappresentato una sfida critica per HEISCO, in particolare durante le applicazioni di verniciatura e rivestimento. Un controllo del clima inadeguato prolungava i tempi di asciugatura, causava inconsistenze cromatiche e comprometteva la durata dei rivestimenti.
Rispondendo ai requisiti di HEISCO, DryCool™ DuraCase di Munters è emerso come soluzione innovativa. Questo sistema integra i vantaggi dei deumidificatori ad assorbimento con le capacità di raffreddamento dei condizionatori d'aria DX per il trattamento dell'aria di reintegro. Progettato per gestire in modo efficiente il 100% dell'aria di reintegro, il sistema DuraCase regola l'umidità secondo necessità. In particolare, il sistema massimizza l'efficienza energetica riciclando l'energia dai componenti di raffreddamento, con un notevole risparmio sui costi. Il suo coefficiente di prestazione (COP) superiore supera i sistemi di condizionamento dell'aria convenzionali, riducendo ulteriormente i costi energetici.
Installazione e prestazioni senza problemi
L'installazione DryCool™ DuraCase di Munters si è rivelata perfetta. La sua mobilità e il suo imballaggio completo, che incorpora componenti essenziali come una serpentina di raffreddamento ad espansione diretta, una ruota ad assorbimento, un pacchetto di condensazione integrato, un ventilatore di mandata, un ventilatore dell'aria di rigenerazione e ventolatori di condensazione, hanno facilitato un'implementazione rapida. Dopo pochi giorni dall'installazione in cantiere, il sistema era operativo e rispondeva alle esigenze di HEISCO.
Efficienza e qualità migliorate
Secondo Mohamed Salem Eid, capo unità di HEISCO, l'implementazione dell'impianto DryCool™ DuraCase di Munters ha già prodotto miglioramenti significativi in termini di efficienza e produttività. Il controllo preciso dell'umidità e della temperatura promette di migliorare la produttività e di aumentare la qualità della lavorazione in HEISCO, segnando un notevole progresso per l'azienda.
Grazie all'adozione del sistema DryCool™ DuraCase di Munters, HEISCO ha superato efficacemente le sfide associate al controllo dell'umidità, garantendo condizioni ottimali per le applicazioni di vernici e rivestimenti. Questo caso sottolinea l'impatto trasformativo delle soluzioni innovative di controllo del clima nel migliorare l'efficienza operativa e fornire risultati di qualità superiore.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!