Would you prefer to visit the site in this language?
Proteggete le condizioni e il valore delle auto d'epoca con i sistemi di controllo del clima Munters. Livelli di umidità non regolati possono causare ruggine, muffa, corrosione e problemi elettrici. Potete vivere tranquilli mantenendo le vostre auto d'epoca in condizioni ottimali con un deumidificatore Munters per controllare i livelli di umidità in garage.
L'esposizione a un'elevata umidità relativa può danneggiare le auto d'epoca. Mantenendo i livelli di umidità relativa al di sotto del 50%, la maggior parte dei materiali resta intatta e non viene influenzata dall'umidità nell'aria. Produrre aria secca con un deumidificatore ad assorbimento è l'unico modo affidabile per proteggere le vostre preziose collezioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
Mantenete le vostre auto d'epoca in ottime condizioni. Ma anche le auto d'epoca nelle migliori officine con i meccanici più diligenti sono soggette a danni causati dall'umidità nell'aria. Livelli di umidità elevati possono essere causati da fluttuazioni delle temperature esterne, impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, pioggia o traffico pedonale.
Mantenere livelli ottimali di umidità relativa all'interno del garage è fondamentale per prevenire i danni causati dall'umidità. Livelli di umidità elevati possono causare la formazione di muffa sui sedili in pelle e la corrosione delle superfici metalliche. Mantenere il clima interno a un'umidità relativa del 45-50% aiuta a proteggere le auto d'epoca da questi problemi, a eliminare gli odori di fango e a garantire che siano sempre pronte per la strada.
Il metallo si ossida a causa dell'umidità nell'aria, causando corrosione. Nella maggior parte delle località in tutto il mondo, l'umidità relativa supera in media il 75%, causando il deposito di un sottile strato di vapore acqueo sulle superfici metalliche.
Assumete il controllo utilizzando la deumidificazione Munters per ridurre l'umidità relativa negli ambienti interni al 45-50% inibendo la corrosione dell'acciaio, riducendo così i potenziali danni e i relativi costi di manutenzione. L'interruzione dell'alimentazione degli elettroliti riduce al minimo la corrosione, facendo risparmiare tempo e denaro.
Anche gli appassionati di auto vintage, antiche e classiche più meticolosi non possono sfuggire ai dannosi effetti dell'umidità nell'aria. Le variazioni di temperatura possono aumentare i livelli di umidità, causando potenziali problemi alle prestigiose auto d'epoca.
Se l'umidità relativa supera il 55%, il rischio di formazione di muffa e batteri aumenta, causando potenzialmente odori di muffa, corrosione del metallo e deterioramento della pelle e dei sedili in tessuto. Proteggete le auto d'epoca da muffa, batteri e corrosione mantenendo un'umidità relativa ottimale.
Non affidatevi al controllo della temperatura per mantenere sotto controllo i livelli di umidità relativa. Utilizzate un deumidificatore Munters per mantenere il vostro garage asciutto e privo di umidità. Questo non solo manterrà la vostra auto d'epoca in ottime condizioni, ma contribuirà a eliminare qualsiasi potenziale pericolo per la salute dovuto alla formazione di muffa e batteri.
I sistemi di deumidificazione Munters possono contribuire a proteggere le auto classiche dai guasti elettrici ed elettronici dovuti a un'umidità eccessiva. Le nostre soluzioni avanzate di controllo del clima eliminano l'umidità dall'aria, mantenendo i vostri veicoli in condizioni ottimali.
L'esposizione a un'elevata umidità relativa può danneggiare le auto d'epoca. Un deumidificatore per officine Munters rimuove efficacemente l'umidità dall'aria, consentendo un controllo preciso dell'umidità nell'officina.
I deumidificatori Munters eliminano l'umidità dall'aria utilizzando una ruota ad assorbimento, che attrae e trattiene facilmente il vapore acqueo. L'aria passa attraverso la struttura del rotore o della ruota ad assorbimento e il gel di silice essiccante igroscopico assorbe il vapore acqueo. L'aria che esce dal rotore è asciutta.
Munters contribuisce a plasmare il futuro delle soluzioni di trattamento dell'aria e di controllo del clima fin dal 1955. Disponiamo dell'esperienza e della competenza per offrirvi le soluzioni giuste.
Le nostre innovazioni proprietarie e brevettate contribuiscono a sostanziali risparmi energetici e riduzioni dei costi nelle vostre operazioni.
Munters vi offre soluzioni di controllo del clima ecosostenibili che vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi di sostenibilità.
Le tecnologie di climatizzazione Munters possono fornire soluzioni affidabili ed economiche per un'ampia gamma di esigenze di climatizzazione.
Le nostre soluzioni e i nostri prodotti di assistenza garantiscono un funzionamento e prestazioni ottimali per tutto il tempo necessario, oggi e domani.