Mantenete il vostro processo in movimento
I deumidificatori Munters controllano l'umidità per prevenire l'intasamento e mantenere il flusso regolare di cereali, mangimi e materiali in polvere. I nostri deumidificatori per la macinazione e il trasporto di polveri alimentari asciugano l'aria prima di pomparla nel silo, nella macinatrice o nel trasportatore pneumatico.
Cereali, mangimi e materiali in polvere come zucchero e farina possono diventare difficili da macinare e intasare i macchinari, senza un adeguato controllo dell'umidità. La qualità dei vostri prodotti può essere compromessa, derivandone prodotti grossolani e prestazioni ridotte della macinatrice.
I deumidificatori Munters per il trasporto e la macinazione delle polveri possono prevenire questi problemi controllando l'umidità relativa e il punto di rugiada dell'aria. Il punto di rugiada è la temperatura alla quale l'umidità inizia a condensare dall'aria sulle pareti del macchinario o sui prodotti. Controllando efficacemente l'umidità nei silos, intorno alle macinatrici e durante il trasporto dei prodotti, Munters garantisce che le materie prime rimangano asciutte e prive di ostruzioni.
Applicazioni di macinazione
Macinazione e trasporto di cereali
I semi germogliano quando sono esposti all'umidità, il che significa che lo stoccaggio e la macinatura dei cereali richiedono costantemente aria secca. I deumidificatori ad assorbimento Munters sono la risposta al controllo dell'umidità nelle aree di macinazione e stoccaggio. Con un contenuto di umidità superiore al 10-11%, i cereali non si immagazzinano o macinano bene senza le giuste condizioni.
Ma non si tratta solo di stoccaggio e macinazione. Se la farina viene trasportata dal silo o dalla macinatrice pneumaticamente utilizzando aria ambiente a pressione, l'umidità si condenserà nella linea di trasporto, causando grumi, aderenze e difetti.
I deumidificatori Munters per la macinazione e il trasporto pre-asciugano l'aria di trasporto, prevenendo la condensa e garantendo che l'umidità non si condensi quando il prodotto si raffredda dopo il trattamento. Ciò significa che non si attacca più e che il sistema è igienico e a flusso libero.
Mangimifici
Per garantire mangimi di alta qualità, le soluzioni di climatizzazione Munters possono aiutare il vostro mangimificio a mantenere i livelli di umidità appropriati. I sistemi di deumidificazione Munters possono aiutarvi a mantenere il giusto equilibrio di umidità, prevenendo la crescita di muffe, batteri e altri contaminanti che possono compromettere la sicurezza e il valore nutrizionale del vostro mangime.
Le nostre soluzioni di climatizzazione possono anche aiutarvi a regolare la temperatura, migliorare la qualità dell'aria e ridurre i costi energetici, il tutto garantendo che la vostra produzione di mangimi rimanga in linea. Affidatevi a Munters per fornire le soluzioni di climatizzazione di cui avete bisogno per mantenere il funzionamento regolare ed efficiente del vostro mangimificio.
Condizionamento dei silos di stoccaggio
Lo stoccaggio di ingredienti igroscopici in silos può causare grumi e proliferazione batterica a causa dell'elevata umidità o della condensa. Temperature basse possono comportare un aumento dell'umidità relativa dello spazio di testa al raggiungimento del punto di saturazione. I deumidificatori Munters possono mantenere un corretto equilibrio dell'umidità mantenendo l'aria e lo spazio di testa all'interno del silo a una temperatura e un punto di rugiada ottimali, evitando costosi tempi di fermo. Le condizioni specifiche per la deumidificazione dipendono da fattori come il clima, la posizione e le caratteristiche degli ingredienti.
Sistema di pesatura per silos
I sistemi di pesatura per silos Munters misurano accuratamente il mangime stoccato nei sili, fornendo agli agricoltori e ai produttori di mangimi dati in tempo reale. Ciò consente una pianificazione precisa del trasporto dei mangimi affinché i silos siano sempre pieni.
Deumidificazione stabilimenti
I nostri sistemi di deumidificazione ad assorbimento funzionano facendo passare l'aria umida attraverso una ruota assorbente a rotazione lenta. Questa ruota asciuga l'aria, rimuovendo l'umidità che potrebbe causare intasamenti, prima di pomparla nel silo, nella macinatrice o nel trasportatore pneumatico. Con la tecnologia di controllo dell'umidità Munters, i vostri materiali in polvere fluiranno in modo regolare ed efficiente attraverso i vostri processi.
Prodotti per la macinazione
Cosa offre Munters
Competenza
Dal 1955 Munters definisce il futuro del trattamento dell’aria e delle soluzioni di climatizzazione, con l’esperienza e le competenze per offrirti le soluzioni giuste.
Risparmio Energetico
Le nostre innovazioni brevettate garantiscono risparmi energetici significativi e riduzioni nei costi operativi.
Sostenibilità
Con Munters scegli soluzioni climatiche efficienti, che supportano il raggiungimento dei tuoi obiettivi di sostenibilità.
Affidabilità
Le tecnologie Munters assicurano soluzioni affidabili e convenienti per tutte le esigenze di climatizzazione.