Would you prefer to visit the site in this language?
Livelli di umidità e temperatura stabili sono essenziali per i processi produttivi nelle cartiere, negli impianti di stampa e negli impianti di stoccaggio della cellulosa e della carta. Munters fornisce soluzioni di controllo del clima ad alta efficienza energetica che migliorano la produttività e proteggono i prodotti finiti.
Mantenere la qualità e l'integrità dei prodotti di cellulosa e carta è fondamentale per la redditività. Sfortunatamente, i prodotti di carta assorbono naturalmente l'umidità dall'aria ambiente. Le soluzioni di controllo del clima Munters sono ampiamente utilizzate nell'industria della cellulosa, della carta e della stampa per controllare i livelli di umidità.
Munters fornisce anche soluzioni per l'abbattimento dei VOC, il recupero di energia aria-aria ad alta temperatura e il trasferimento di massa per aiutarvi a migliorare la produttività dei processi riducendo al contempo le emissioni e l'impronta di carbonio.
Il controllo dell'umidità è una delle chiavi per una qualità elevata e costante dei prodotti nel settore della cellulosa, della carta e della stampa. Poiché la carta è igroscopica, assorbe e rilascia facilmente l'umidità dall'aria ambiente. Nelle fasi successive della produzione di carta, è fondamentale mantenere i livelli di umidità relativa a circa il 55%. Una quantità insufficiente di umidità nell'aria causa restringimento, perdita di stabilità dimensionale e problemi di elettricità statica. Al contrario, una quantità eccessiva può alterare la forma della carta, creando problemi durante il taglio e l'avvolgimento.
I magazzini e le altre aree in cui avviene la movimentazione dei prodotti finiti in carta richiedono livelli di umidità inferiori, tra il 35 e il 55% di umidità relativa, per prevenire problemi legati all'umidità.
La temperatura è importante tanto quanto l'umidità negli impianti di stampa. Il clima interno deve non solo soddisfare i requisiti imposti alle presse da stampa e ai diversi materiali cartacei, ma anche fornire un ambiente di lavoro confortevole.
Le soluzioni di controllo dell'umidità Munters ad alta efficienza energetica mantengono stabili le condizioni di produzione e stoccaggio, migliorando la produttività e riducendo al minimo gli sprechi. Allo stesso tempo, migliorano le condizioni di lavoro e contribuiscono a ridurre i costi di manutenzione prevenendo la formazione di muffa e la corrosione su macchinari e altre attrezzature.
Le rotative a bobina richiedono migliaia di piedi cubi di aria al minuto per asciugare l'inchiostro sul materiale stampato. L'aria proveniente dall'impianto viene aspirata nella rotativa, riscaldata da riscaldatori elettrici e poi rilasciata all'esterno come aria di scarico. Tuttavia, invece di affrontare il deficit di aria con una tradizionale unità di reintegro a gas, Munters offre soluzioni che catturano gran parte dell'energia nel flusso d'aria di scarico della stampante con scambiatori di calore aria-aria.
Recuperando una parte significativa dell'energia dall'aria di scarico per il riutilizzo, i riscaldatori elettrici della rotativa a bobina non devono funzionare con la stessa frequenza. Inoltre, i riscaldatori a gas normalmente necessari per mantenere le temperature dell'impianto possono essere spenti, riducendo il consumo di gas e i costi di manutenzione. Un ulteriore vantaggio: il problema comune della pressione negativa dell'aria viene eliminato.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di soluzioni per impianti di stampa.
I composti organici volatili (VOC) sono presenti in molti processi di stampa, carta e cellulosa. Se non vengono rimossi, possono causare problemi di salute sul posto di lavoro, danneggiare l'ambiente circostante e comportare sanzioni per violazione delle normative.
I roto-concentratori a zeolite Munters offrono la tecnologia più efficiente dal punto di vista energetico per l'abbattimento dei VOC. Siamo stati pionieri nello sviluppo della zeolite idrofoba per l'assorbimento dei VOC. Con oltre 200 sistemi in servizio, la nostra base installata comprende alcune delle aziende più rispettate al mondo.
I nostri sistemi di abbattimento dei VOC possono raggiungere un'efficienza di rimozione della distruzione dei VOC (DRE) superiore al 95%, riducendo al contempo i costi del combustibile del 30-50% rispetto agli ossidanti autonomi. Munters fornisce anche roto-concentratori a zeolite per applicazioni a bassa concentrazione di VOC.
Per aumentare ulteriormente l'efficienza energetica, le soluzioni di recupero dell'energia aria-aria ad alta temperatura di Munters possono catturare e riutilizzare il calore degli inceneritori VOC.
Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni per l'industria della cellulosa, della carta e della stampa.
La massa Munters trasforma i vostri problemi in soluzioni. Utilizzati per il frazionamento, l'assorbimento e l'estrazione, i prodotti per il trasferimento di massa Munters ottimizzano la caduta di pressione rispetto all'uscita, utilizzando la minor quantità di energia possibile. Offriamo capacità interne per progettare, ingegnerizzare, produrre e fornire prodotti per il trasferimento di massa per cartiere e cartiere, tra cui:
Tutte le guarnizioni e gli elementi interni sono disponibili in vari materiali, tra cui acciaio inossidabile, duplex, super duplex, monel, hastelloy, lega 625/825, alluminio, zirconio, titanio, rame e plastica.
Nel corso degli anni, abbiamo fornito soluzioni di trasferimento di massa a più di 5.000 stabilimenti. Queste soluzioni hanno incluso colonne di diametro fino a 40 piedi (circa 12.000 mm), con imballaggi strutturati e componenti interni associati e una varietà di vassoi a passaggio singolo o a quattro passaggi, tra cui valvola, filtro, tappo a bolle d'aria e doppio flusso.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra offerta di trasferimento di massa per la produzione di cellulosa e carta.
"Ciò che mi ha colpito soprattutto è stata la semplicità. Si tratta di un sistema facile da usare che richiede una manutenzione minima. Anche l'aggiunta di nuove unità in un secondo momento è facile."
Torvald Östensson, CEO
Umpac
Munters contribuisce a plasmare il futuro delle soluzioni di trattamento dell'aria e di controllo del clima fin dal 1955. Disponiamo dell'esperienza e della competenza per offrirvi le soluzioni giuste.
Le nostre innovazioni proprietarie e brevettate contribuiscono a sostanziali risparmi energetici e riduzioni dei costi nelle vostre operazioni.
Munters vi offre soluzioni di controllo del clima ecosostenibili che vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi di sostenibilità.
Le tecnologie di climatizzazione Munters possono fornire soluzioni affidabili ed economiche per un'ampia gamma di esigenze di climatizzazione.
Le nostre soluzioni e i nostri prodotti di assistenza garantiscono un funzionamento e prestazioni ottimali per tutto il tempo necessario, oggi e domani.