![Turbines à gaz](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-gas-turbines.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Avec l'accroissement des coûts et des pénuries d'énergie, la demande en produits améliorant l'efficacité des producteurs d'électricité augmente. Les boîtiers de filtre à air des turbines à gaz modernes ont beaucoup progressé en termes d'amélioration de la qualité de l'air entrant dans la turbine, mais même ces équipements modernes peuvent être sujets à l'encrassement, en raison de la pénétration de poussières, de particules, de liquides et d'air salé. En appliquant correctement les techniques de séparation liquide-gaz, on peut minimiser ces risques.
Dans la mesure où il faut de grandes quantités d'air pour faire fonctionner une turbine à gaz, la production électrique et la consommation de carburant du générateur d'une turbine à gaz dépend beaucoup du flux de gaz et de la qualité de l'air entrant dans la chambre de combustion. Avec un air plus propre, les filtres s'encrasseront moins. De même, une chute de pression moins importante apporte un gain d'efficacité, ce qui améliore la production et permet de réaliser des économies. Dans les régions froides où la température avoisine ou descend en dessous de 0°C, il existe un risque de formation de glace. Les dévésiculeurs de Munters sont spécialement conçus pour cet environnement difficile et peuvent éviter la formation de glace au niveau de votre entrée d'air toute l'année, offrant ainsi :
Un temps de fonctionnement plus long, grâce à la durée de vie prolongée des filtres
Une chute de pression fortement réduite, grâce au retrait des capots de protection et à l'installation des systèmes dévésiculeurs de Munters
Une maintenance moins importante, car les changements de filtre moins fréquents réduisent les coûts de maintenance annuels
Le système de refroidissement par évaporation des entrées d'air de Munters améliore l'efficacité des turbines, qui produisent plus d'énergie par mètre cube de gaz naturel.
Le refroidissement par évaporation des turbines à gaz, des centrales électriques et des moteurs diesel implique un échange d'air et d'eau. Les prérefroidisseurs de refroidissement par évaporation à agents structurés augmentent la densité de l'air de combustion en faisant baisser sa température grâce à un refroidissement adiabatique.
Les prérefroidisseurs à agents hautement efficaces de Munters augmentent la production électrique. Ils transforment l'eau en vapeur froide pure par évaporation et cet effet de refroidissement fait entrer de l'air plus dense, ce qui permet à la turbine à gaz d'accroître sa production électrique (au moins 5-6 % et jusqu'à 60 % dans les régions très chaudes ou très sèches) et son efficacité opérationnelle.
Grâce à leurs faibles coûts d'investissement et d'exploitation, les prérefroidisseurs de Munters offrent un délai d'amortissement très court. Pour les nouvelles installations, l'avantage supplémentaire que représente l'intégration d'une filtration de l'air entrant dans le prérefroidisseur signifie que le coût d'investissement des filtres à air et des refroidisseurs est réduit grâce à la fourniture d'un boîtier combiné.
L'autre avantage du prérefroidisseur est son aptitude à filtrer l'air. S'il est installé avant l'étape de premier filtrage, il éliminera près de 90 % des particules normalement retenues par le premier filtre à air. Cela augmente significativement la durée de service et réduit les frais de maintenance. Cela vaut aussi pour les filtres fins, où la teneur en poussières baisse d'environ 30 %.
La chute de pression d'un prérefroidisseur Munters n'est que de 50 à 100 Pa, ce qui est négligeable par rapport à celle des filtres à air standards (250 à 1 200 Pa). Le prérefroidisseur fournit de l'air refroidi sans aérosol à une chute de pression constante tout au long de l'année.
La déshumidification à air sec protège les turbines
Un taux d'humidité élevé est source de condensation, de corrosion et de rouille, ce qui est néfaste pour les turbines à gaz, les chaudières, les pompes, les appareils de commutation et les systèmes électroniques. Les déshumidificateurs dessicants de Munters protègent les machines de la corrosion et leur assurent une excellente préservation afin qu'elles soient prêtes pour un démarrage rapide.
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!