Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

déc. 01

Webinaire sur le contrôle de l'humidité dans l'industrie alimentaire

déc. 1 13:30 - 14:00

Dans l'industrie alimentaire, nous constatons une grande variété de problèmes. Les principaux problèmes que nous rencontrons dans l'industrie alimentaire sont liés à l'humidité et à la condensation, qui entraînent des problèmes bactériens tels que la listeria.

Participez au webinaire sur le contrôle de l'humidité pour une meilleure sécurité alimentaire.

Enregistrer pour le webinaire

 

Assurer une hygiène optimale dans l'industrie alimentaire

En contrôlant le climat de l'environnement de production, vous garantissez une hygiène optimale. En même temps, vous assurez des économies d'énergie et une productivité accrue en installant un système de déshumidification adapté à des besoins spécifiques. 

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des avantages offerts par une application adéquate de contrôle de l'humidité:

  • Sécurité alimentaire optimale
    Améliorez l'hygiène dans l'environnement de production en empêchant la condensation.

  • Améliorer l'efficacité énergétique
    Grâce à la déshumidification, vous augmentez l'efficacité de la production et réduisez les coûts énergétiques.

  • Assurer la sécurité des employés
    En optimisant le climat de vos installations, vous créez automatiquement un meilleur environnement de travail pour vos employés.

Participez au webinaire & prévenez la croissance bactérienne

Le jeudi 1 decembre de 13h30 à 14h, notre expert en traitement de l'air, Theo Rikken, nous parlera de la contamination microbienne par Listeria et de l'influence de la déshumidification dans le processus de nettoyage.

Vous vous demandez comment Munters peut vous aider à créer un climat optimal ? Inscrivez-vous ci-dessous et participez au webinaire!


Inscrivez-vous ici

 

 

 

Evènements

  • SEPT.24

    08:00

    CFIA Toulouse 2024

    L'événement CFIA Toulouse 2024 se tiendra du 24 au 26 septembre au MEETT - Centre d'expositions et de congrès. Ce salon est conçu pour et par les…

  • SEPT.25

    09:00

    12th Northern Bavarian Drinking Water Conference

    The drinking water conferences, which now take place in five venues in Germany, are aimed at employees of municipal water suppliers, engineering…

  • DÉC.03

    09:00

    Meistererfahrungsaustausch

    The "Meistererfahrungsaustausch 2024", an exchange of experience between the masters of water supply companies and pipeline construction companies,…

  • JUIN03

    11:00

    The Battery Show Europe

    The Battery Show Europe provides an opportunity to source the latest manufacturing solutions from across the battery supply chain for industries…