Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
La colaboración de Munters con Endesa viene desde hace años y la mayoría de sus plantas en España tienen instalados equipos de deshumidificación Munters
Endesa es una empresa líder en el sistema eléctrico ibérico y la primera multinacional eléctrica privada de América Latina, presente en toda la cadena de valor de electricidad y en el negocio del gas. Endesa está presente en 10 países (España, Portugal, Grecia, Marruecos, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú), tiene 39GW de potencia instalada y cuenta con 24 millones de clientes.
La posición actual de liderazgo de Endesa es fruto del trabajo y esfuerzo de quienes han contribuído a su crecimiento y afianzamiento a lo largo de sus 64 años de vida.
La colaboración de Munters con Endesa viene desde hace años y la mayoría de sus plantas en España (Compostilla II - León, Besós - Barcelona, Barranco de Tirajana - Las Palmas de Gran Canaria, As Pontes - A Coruña, etc.) tienen instalados equipos de deshumidificación Munters.
Existen determinados elementos dentro de una planta térmica clásica o de ciclo combinado que cuando se producen paradas por reparaciones, trabajos de mantenimiento u otras razones de producción, necesitan ser protegidos y conservados.
Nos referimos a las turbinas y calderas, que son algunos de los elementos más delicados y costosos de una planta de estas caracterísitcas.
Las turbinas deben de ser protegidas contra la humedad para evitar problemas de corrosión.
Por eso, gracias a la inyección de aire seco conseguimos que las turbinas se mantengan en perfecto estado cuando no están en funcionamiento y, así, garantizar y alargar su vida útil.
La caldera es la que genera el vapor de agua para hacer funcionar a la turbina, con lo que es muy importante secar y consevar la caldera cuando esté parada, para evitar, también, problemas de corrosión.
Por una parte, hay que secar y eliminar el agua contenida en el circuito de vapor de la caldera debido a la condensación que se produce durante las paradas y por otra parte, hay que preservar ese circuito.
Los equipos y sistemas de deshumidifcación Munters juegan un papel muy importante en la conservación de estos elementos.
El corazón de nuestros deshumidificadores es el rotor desecante que está fabricado en un material ondulado de fibra de vidrio impregnado de sustancias (silicagel) con una gan capacidad para la recuperación de la humedad.
Dos corrientes de aire atraviesan, simultáneamente, los dos sectores del rotor.
Una corriente de aire es deshumidificada para proporcionar el aire seco necesario y mantener el nivel de humedad deseada.
La otra corriente es de aire caliente que seca el rotor recuperando, asi, la humedad que posteriormente se expulsará al exterior.
Los deshumidificadores de Munters juegan un papel muy importante en la conservación de las turbinas y calderas de una planta de cogeneración.
Gracias a nuestros equipos eliminamos la humedad evitando los problemas de corrosión y, también, los fallos electrónicos y eléctricos.
Aseguramos un funcionamiento fiable con menos fallos y costes de mantenimiento más bajos lo que constituye una ventaja muy importante en este mercado tan competitivo.
Desde que Carl Munters inventó el rotor desecante hace más de 50 años, Munters AB se ha desarrollado como un proveedor líder en el mercado de la deshumidificación desecante.
Actualmente, contamos con oficinas en más de 30 países, más de 300 delegaciones comerciales y 4000 empleados garantizando una cobertura internacional.
Proporcionamos eficiencia energética en el control del clima para aplicaciones de confort, proceso, conservación y protección del medio ambiente.
Endesa is a leading company, leader in electricity systems and the first private electricity multinational in Latin America, present throughout the value chain in the electricity and gas business. Endesa is present in 10 countries (Spain, Portugal, Greece, Morocco, Chile, Argentina, Brazil, Colombia and Peru), has 39GW of installed capacity and has 24 million customers.
There are certain elements in a conventional thermal plant or combined cycle occur when stops for repairs, maintenance or other reasons of production need to be protected and preserved.
We refer to the turbines and boilers, which are some of the most delicate and expensive equipment in the plant. The turbines must be protected against moisture to prevent corrosion problems.
So, thanks to the injection of dry air, we kept the turbines in perfect condition in operation, and we ensure and extend their life.
The boiler generates steam to drive a turbine, and it is very important to dry and conserve the boiler to prevent corrosion problems.
The Munters dehumidification systems and equipment play an important role in the conservation of these elements.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!