![Calefacción](/globalassets/inriver/resources/inriverassociations/agh_case_cherry-tomatoes_hero1.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Dependiendo del tipo de combustible que se utilice y de la aplicación, los calefactores pueden presentar diferentes configuraciones. Elija de nuestra amplia gama de calefactores de Munters, el que más se adapte a sus necesidades. Los calefactores de Munters son, la mayoría, de combustión directa y ofrecen un 100% de eficiencia térmica. Un ventilador potente se utiliza para introducir aire a través de la cámara de combustión, donde se localiza el quemador. Como el aire pasa a través del quemador, todo el calor emitido por el proceso de combustión se transfiere a la corriente de aire. Esto hace que el calefactor presente un 100% de eficiencia térmica. Munters ofrece, también, una serie de calefactores de combustión indirecta con intercambiador de calor. Los combustibles con los que opera son: gas licuado propano (LPG), gas natural y diésel. La calefacción en naves de producción animal e invernaderos es necesaria en climas fríos y en aquellas zonas donde existe grandes fluctuaciones entre la temperatura nocturna y diurna. Estas condiciones pueden causar problemas en la productividad y en el confort de los animales. La calefacción en las zonas donde se encuentran los animales optimiza el ratio de conversión de alimentos (FCR) y el ahorro de los ganaderos. En los invernaderos, la calefacción previene el crecimiento de microorganismos que se produce cuando hay niveles de humedad elevados y previene las olas de frío. En otras palabras, se aumenta la productividad y se reducen las pérdidas.
The biggest challenge agriculture is facing is that the population of the world is growing but there is no more land to plow. By the year 2050 we need to produce 60% more food. But there is only land available to produce 20% of that need. The other 80% needs to come from being more efficient.
Munters 2 views - 19 days ago
Munters 388 views - 243 days ago
Munters 547 views - 335 days ago
Munters 2,2 K views - 533 days ago
Munters 81 views - 719 days ago
Munters 273 views - 755 days ago
Munters 62 views - 755 days ago
Munters 87 views - 755 days ago
Munters 67 views - 755 days ago
Munters 125 views - 755 days ago
Munters 54 views - 755 days ago
Munters 40 views - 755 days ago
Munters 877 views - 761 days ago
Munters 811 views - 782 days ago
Munters 1,1 K views - 853 days ago
Munters 922 views - 988 days ago
Munters 69 views - 1101 days ago
Munters 1,2 K views - 1205 days ago
Munters 1,0 K views - 1212 days ago
Munters 211 views - 1216 days ago
Munters 835 views - 1282 days ago
Munters 877 views - 1287 days ago
Munters 81 views - 1323 days ago
Munters 27 views - 1330 days ago
Munters 1,7 K views - 1331 days ago
Munters 47 views - 1436 days ago
Munters 43 views - 1440 days ago
Munters 166 views - 1441 days ago
Munters 414 views - 1526 days ago
Munters 1,4 K views - 1541 days ago
Munters 242 views - 1568 days ago
Munters 315 views - 1596 days ago
Munters 509 views - 1710 days ago
Munters 537 views - 1736 days ago
Munters 30 views - 1797 days ago
Munters 918 views - 1868 days ago
Munters 389 views - 1868 days ago
Munters 704 views - 1891 days ago
Munters 439 views - 1891 days ago
Munters 545 views - 1948 days ago
Munters 379 views - 1959 days ago
Munters 200 views - 2036 days ago
Munters 867 views - 2077 days ago
Munters 216 views - 2077 days ago
Munters 364 views - 2206 days ago
Munters 2,8 K views - 2238 days ago
Munters 1,3 K views - 2299 days ago
Munters 9,1 K views - 2344 days ago
Munters 296 views - 2350 days ago
Munters 824 views - 2351 days ago
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!