Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

Climatización para invernaderos

La climatización de invernaderos es esencial para tener éxito con los cultivos. Descubran cómo la regulación de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales en un invernadero puede crear condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas. La climatización es un aspecto crucial de la gestión de los invernaderos, ya que puede tener un impacto significativo en el rendimiento, la calidad y la rentabilidad de los cultivos. Al comprender las diferentes técnicas y tecnologías disponibles, los agricultores pueden crear el entorno óptimo para que sus plantas crezcan y prosperen.

¿Quiere hablar con un experto?

El controlador de climatización ecológico de Munters optimiza la producción de cultivos

Un controlador de climatización para invernaderos es una herramienta valiosa para los agricultores que desean optimizar el rendimiento y la calidad de sus cultivos. Al mantener un control preciso del ambiente del invernadero, los agricultores pueden aprovechar los beneficios que ofrece un entorno de cultivo cerrado:

  • Mayor rendimiento de los cultivos: Mantener unos niveles óptimos de temperatura, humedad y dióxido de carbono puede ayudar a aumentar el rendimiento de los cultivos en hasta un 20 %.

  • Mejora de la calidad de los cultivos: Reduzcan las pérdidas debido a plagas y enfermedades y mejoren la calidad general de los cultivos con un ambiente bien controlado en los invernaderos.

  • Temporada de cultivo más amplia: El uso de un controlador de climatización para invernaderos ayuda a los agricultores a prolongar la temporada de cultivo y a producir cultivos durante todo el año.

  • Reducción de los costes energéticos: La automatización de los sistemas de climatización para invernaderos ayuda a los agricultores a ahorrar tiempo y esfuerzo, a la vez que reducen los costes energéticos.

Descubran todas las ventajas del controlador de climatización ecológico de Munters

Selección de la mejor estrategia de ventilación para su invernadero

Una de las características clave del controlador de climatización ecológico de Munters es su capacidad para coordinar los sistemas de ventilación y refrigeración para lograr la máxima eficiencia posible mediante la implementación de la estrategia correcta:

  • La ventilación controlada por la demanda utiliza sensores para supervisar los niveles de dióxido de carbono en el invernadero y ajusta la velocidad de ventilación en consecuencia. Esto ayuda a garantizar que las plantas siempre tengan suficiente dióxido de carbono para la fotosíntesis, a la vez que minimiza el consumo de energía.

  • Una ventilación mínima garantiza que entre suficiente aire fresco en el invernadero, incluso cuando los sistemas de ventilación están cerrados. Esto evita el estancamiento del aire y reduce el riesgo de enfermedades.

  • El enfriamiento evaporativo combina la ventilación forzada con paneles de enfriamiento evaporativo para reducir la temperatura del aire. Este método de enfriamiento energéticamente eficiente es ideal para cualquier invernadero, especialmente en climas cálidos.

Sistemas con control integrado: automatización y optimización

Automatización

Los sensores, controladores y sistemas informáticos supervisan y ajustan las variables climáticas. Los sistemas de automatización mantienen la temperatura, la humedad y la ventilación dentro de rangos predefinidos.

Adaptación a las necesidades de la planta

Los diferentes cultivos tienen diferentes preferencias de temperatura y humedad. Adapten el ambiente interior a los requisitos específicos de las plantas, optimizando las condiciones de crecimiento de las distintas fases.

Aprovechen las ventajas de la climatización digital

Diseño de las condiciones de crecimiento

La experiencia de Munters combina un suministro preciso de nutrientes con condiciones climáticas óptimas, lo que garantiza que las plantas se desarrollen. Maximicen el crecimiento y aumenten la calidad de los cultivos proporcionando nutrientes a la vez que controlan el ambiente interior. Nuestras soluciones completas integran a la perfección la fertirrigación, creando una armonía entre nutrición y gestión del clima. Mejoren sus prácticas suministrando nutrientes a la vez que controlan el ambiente interior para aumentar el rendimiento.

Para obtener más información sobre las necesidades nutricionales de las plantas, visiten nuestra página sobre la fertirrigación automatizada en invernaderos.

Productos

Desnebulizadores adicionales

Tipo de paleta giratoria

Limitadores de lecho

Componentes internos de la torre