Would you prefer to visit the site in this language?

Munters logo

Gestión del peso

La gestión predictiva del peso de los pollos de engorde es un aspecto importante para maximizar la producción de carne en instalaciones interiores. Una gestión adecuada del peso implica supervisar el crecimiento y el aumento de peso de las aves y realizar los ajustes necesarios en su programa de alimentación para garantizar que alcancen el peso objetivo de forma eficiente. Mantener un aumento de peso constante y controlado es vital para producir carne de gran calidad con un mínimo contenido de grasa. 

Optimización del índice de conversión de alimento

Gestionar el índice de conversión de alimento es esencial para optimizar la rentabilidad y la sostenibilidad de las granjas de pollos de engorde. Un mayor índice de conversión de alimento (FCR) indica que se necesita más alimento para producir un kilo de peso corporal, lo que aumenta el gasto en alimento y reduce los márgenes de beneficio. Por otro lado, un menor FCR indica una mayor eficiencia, reduciendo el gasto en alimento y mejorando la productividad general de la granja. 

Lograr un FCR más bajo requiere encontrar el equilibrio adecuado entre nutrición, una conversión óptima del alimento y un ambiente interior cómodo. El control y la gestión regulares del índice de conversión de alimento pueden mejorar significativamente los resultados de las granjas de pollos de engorde. 

Control preciso del índice de conversión de alimento en aves

Munters ofrece básculas para aves diseñadas para funcionar en las condiciones exigentes de las granjas industriales de pollos y pavos. 
Pueden configurar las básculas RBS de Munters como plataforma de suelo o básculas colgantes para satisfacer sus requisitos de pesaje. 

Conéctense a la aplicación Trio de Munters para realizar una supervisión y un análisis en tiempo real y optimizar sus índices de conversión de alimento. 

Descubran más herramientas digitales para aves

Optimicen el crecimiento de las aves y mejoren el rendimiento de la producción con Amino

Realicen un seguimiento eficiente de todos los aspectos de sus explotaciones de cría de aves con Amino. Supervisen el aumento de peso, comparen el rendimiento de la producción con los estándares y realicen un seguimiento sencillo de la conversión de alimento (FCR) en cada granja. Las potentes funciones de Amino, incluidas las capacidades de IA integradas, les permiten calcular la uniformidad y predecir con precisión los calendarios de recogida y transporte. No se pierdan ningún detalle y optimicen el crecimiento de sus aves con Amino de MTech Systems.

Obtengan más información sobre Amino de MTech Systems

Satisfacer las necesidades nutricionales de los pollos de engorde

Proporcionar una dieta bien equilibrada con los nutrientes necesarios es esencial para ayudar al crecimiento y el desarrollo de los pollos de engorde. También es importante asegurarse de que las aves siempre tengan acceso a agua limpia. 

Creación de condiciones de crecimiento óptimas con una climatización de precisión

Para la producción de pollos de engorde, 24 horas son muy importantes, ya que las aves ganan de media entre 80 y 90 gramos al día hasta alcanzar su peso objetivo en 38-42 días. El peso de los pollos de engorde y otros parámetros ambientales se supervisan y analizan de cerca para detectar problemas de salud o errores del sistema antes de que se produzcan daños a largo plazo. Las nuevas básculas con sensor pueden transmitir registros de peso precisos y en tiempo real a una plataforma de análisis personalizada. 

El acceso a datos en tiempo real permite a los productores, con la ayuda de sus veterinarios, realizar los cambios necesarios en las granjas avícolas teniendo en cuenta factores como la temperatura, la humedad, el dióxido de carbono, la disponibilidad del alimento y la ingesta de agua.  

Descubran la ventilación para pollos de engorde

Gestión eficaz del peso para reducir los riesgos para la salud

La gestión del peso ayuda a reducir el riesgo de que los pollos de engorde sufran problemas en las patas u otros problemas de salud. En las instalaciones interiores, el seguimiento y la supervisión digitales se pueden utilizar para supervisar y controlar con precisión el aumento de peso, lo que les permite tomar decisiones fundamentadas para optimizar el crecimiento de sus pollos de engorde y la producción de carne.

Al adoptar un enfoque integral de la gestión del peso, las granjas pueden producir carne sana y de gran calidad, así como maximizar la rentabilidad.