Climatización
Unos sistemas eficaces de climatización son fundamentales para preservar la salud y la productividad de los pollos de engorde. Estos sistemas regulan la temperatura, la humedad, la iluminación y la ventilación para optimizar el entorno de las aves. El control de la temperatura previene el estrés por calor y favorece el crecimiento, mientras que el control de la humedad evita problemas respiratorios y mejora la eficiencia del alimento. Una ventilación adecuada elimina el exceso de humedad, calor y amoniaco del aire, reduciendo la acumulación de partículas dañinas y manteniendo una calidad del aire óptima.
Maximicen el rendimiento de los animales creando un entorno que mejore su salud y bienestar.
Factores clave

Maximización de la producción de pollos de engorde con una climatización de precisión
Lograr un crecimiento y una producción óptimos de los pollos de engorde requiere una gestión precisa de factores ambientales como la temperatura, la humedad, la iluminación, la ventilación y la circulación de aire. Estos factores pueden favorecer significativamente la salud de las aves, el índice de conversión de alimento y una ganancia de peso uniforme. Un ambiente uniforme permite a los pollitos desarrollar una inmunidad adecuada para lograr unos niveles de estrés mucho más bajos.
Al instalar el controlador de precisión Trio Poultry de Munters, los productores de pollos de engorde pueden garantizar un entorno uniforme y controlado, lo que ayuda a que sus lotes alcancen su potencial genético. Un climatización eficaz es crucial para maximizar el aumento de peso, reducir los costes y mantener una explotación saludable y sostenible, desde la incubación hasta la recogida.

Mantener sus granjas dentro de la zona de confort de los pollos de engorde
La zona de confort se define como la zona de temperatura en la que las aves pueden mantener su temperatura corporal constante con el mínimo esfuerzo. Esta zona de temperatura también depende del nivel de alimentación y de las condiciones de la granja. El comportamiento de las aves cambiará cuando las temperaturas suban por encima de la zona de confort, ya que empezarán a jadear y cambiarán de postura. Cuando las temperaturas están por debajo de la zona de confort, las aves también cambiarán de postura y se juntarán.
Cuando tienen demasiado calor, sufren estrés por calor. Si la temperatura es demasiado baja, las aves aumentan su ingesta de alimento, pero tienen que consumir más energía para mantener sus cuerpos calientes. Si la temperatura es demasiado alta, reducen la ingesta de alimento para limitar la producción de calor. Una ventilación adecuada evita la acumulación de calor y mantiene a las aves en su zona de rendimiento óptima.
Maximicen la eficiencia energética con la recuperación de energía
Heat-X Rotate de Munters, un intercambiador de calor aire a aire compacto, recupera el calor residual del aire de escape en granjas de aves y cerdos. A diferencia de otras soluciones, Heat-X Rotate no requiere filtración previa y tiene una pérdida de presión baja. También cuenta con una limpieza del rotor totalmente automática, una masa de almacenamiento recubierta de plástico para proteger contra la corrosión y una salida certificada por Eurovent. Es compacto, apto para el transporte de mercancías en camiones y elimina prácticamente cualquier problema de congelación. El sistema proporciona una alta recuperación de calor con un rendimiento ajustable mediante la modificación de la velocidad.
Controlen la calidad del aire en las instalaciones para pollos de engorde
Las instalaciones para pollos de engorde requieren un buen control de la calidad del aire para evitar la acumulación de polvo, bacterias y gases dañinos como el amoniaco y el dióxido de carbono. Una mala calidad del aire puede provocar dificultades respiratorias y otros problemas de salud en las aves, lo que afecta al crecimiento y al aumento de peso. Unos sistemas de ventilación y depuración de aire eficaces pueden ayudar a mantener una calidad del aire óptima y favorecer el crecimiento saludable de las aves.