Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Als Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co (HEISCO) in Kuwait mit Herausforderungen wie hoher Luftfeuchtigkeit und Farbveränderungen konfrontiert wurde, die sich auf ihre Lackierarbeiten auswirkten, wandten sie sich auf der Suche nach einer Lösung an ihren zuverlässigen Partner Munters. Die Antwort auf ihre Probleme war das DryCool™ DuraCase von Munters, das den Bedienern die Möglichkeit bot, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem transportfähigen Container unabhängig zu regeln.
HEISCO ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen mit vielfältigen Geschäftsinteressen. HEISCO betreibt eine große Werft, die strategisch für Schiffsreparaturen, -sanierung, -modernisierung und Schiffbauprojekte im Hafen von Shuwaikh, dem wichtigsten Handelshafen Kuwaits, positioniert ist. In den letzten Jahren haben sie ihre Geschäftstätigkeiten deutlich ausgeweitet, was neue Herausforderungen mit sich brachte. Die vorhandenen MLT1400-Entfeuchter von Munters reichten nicht mehr aus, um den wachsenden Anforderungen von HEISCO gerecht zu werden.
Umweltfaktoren und betriebliche Auswirkungen
In weiten Teilen Kuwaits herrscht Wüstenklima, das durch sengend heiße Sommer mit Temperaturen von oft über 40 °C und relativ milde Winter gekennzeichnet ist. In der Region gibt es erhebliche Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht sowie im Laufe der Jahreszeiten. Entlang der Küste Kuwaits kann die Luftfeuchtigkeit aufgrund der Nähe zum Arabischen Golf in den Sommermonaten stark ansteigen. Diese erhöhte Luftfeuchtigkeit stellte in Kombination mit den hohen Temperaturen eine entscheidende Herausforderung für HEISCO dar, insbesondere bei Lackier- und Beschichtungsanwendungen. Eine unzureichende Klimatisierung führte zu längeren Trocknungszeiten und Farbinkonsistenzen und wirkte sich auf die Haltbarkeit der Beschichtungen aus.
Als Antwort auf die Anforderungen von HEISCO erwies sich das Munters DryCool™ DuraCase als innovative Lösung. Dieses System vereint die Vorteile von Sorptionsentfeuchtern mit den Kühlfunktionen von DX-Klimaanlagen zur Aufbereitung von Frischluft. Das DuraCase-System wurde entwickelt, um 100 % Frischluft effizient zu handhaben, und reguliert die Luftfeuchtigkeit je nach Bedarf. Insbesondere maximiert das System die Energieeffizienz, indem es Energie aus Kühlkomponenten zurückgewinnt, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Sein überlegener Leistungskoeffizient (COP) übertrifft herkömmliche Klimaanlagen und senkt so den Energieverbrauch noch mehr.
Reibungslose Installation und Leistung
Die Installation des Munters DryCool™ DuraCase verlief reibungslos. Seine Mobilität und sein umfassender Lieferumfang, zu dem wesentliche Komponenten wie eine Kühlschlange mit Direktexpansion, ein Sorptionsrad, ein integriertes Kondensationspaket, ein Zuluftventilator, ein Regenerationsventilator und Kondensationsventilatoren zählen, ermöglichten eine zügige Bereitstellung. Das System war innerhalb weniger Tage nach der Installation auf der Werft betriebsbereit und erfüllte die Anforderungen von HEISCO.
Verbesserte Effizienz und Qualität
Laut Mohamed Salem Eid, Unit Head bei HEISCO, hat die Implementierung des Munters DryCool™ DuraCase bereits zu erheblichen Verbesserungen der Effizienz und Produktivität geführt. Die präzise Kontrolle von Luftfeuchtigkeit und Temperatur verspricht, die Produktivität zu steigern und die Verarbeitungsqualität bei HEISCO zu erhöhen, was einen spürbaren Fortschritt für das Unternehmen darstellt.
Durch die Einführung von Munters DryCool™ DuraCase hat HEISCO die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Feuchteregelung effektiv bewältigt und optimale Bedingungen für Lackier- und Beschichtungsanwendungen sichergestellt. Dieser Fall unterstreicht die transformative Wirkung innovativer Klimatisierungslösungen auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und das Erreichen überlegener Qualitätsergebnisse.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!