Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Carletti ist ein dänischer Schokoladen- und Süßwarenhersteller, der 1918 als kleines Großhandelsunternehmen angefangen hat.
Heute produziert und vertreibt Carletti über Einzelhändler eine große Auswahl an Schokoladen- und Süßwarenartikeln an private Kunden – vorrangig in Dänemark und Nordeuropa.
Für das moderne Unternehmen mit Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit sind Energieeinsparungen ein strategisches Ziel. Zusammen mit Ole Jacobsen von einem dänischen Energieberatungsunternehmen hat Carletti bis vor Kurzem an vier großen Energieeinsparungsprojekten gearbeitet. Zwei dieser Projekte betrafen die Installation einer Entfeuchtungsanlage für Prozessluft und die Umrüstung von Ölbrennern zu Flüssiggasbrennern (LPG-Brenner) für ihren Dampfkessel.
Vorher wurde bei Carletti ein älteres Belüftungssystem verwendet, um Warmluft für Trockenluft-Prozesse zum Färben, Glätten und Trocknen von Produkten bereitzustellen.
Carletti hat in vier Sorptionsentfeuchter von Munters investiert und konnte dadurch den Energieverbrauch um bis zu 50 % reduzieren. Der Prozess selbst ist geringfügig teurer, dafür wird die Produktionskapazität durch Verkürzung des Trocknungsprozesses von 19 auf 12 Stunden (bei einer 4.500-kg-Charge Schokolinsen) erheblich gesteigert.
As a modern company with a strong focus on competitiveness, energy savings are a strategic goal. Carletti has recently worked on four major energy-saving projects together with Ole Jakobsen, Senior Project Manager & Registered Energy Consultant from the Danish Energy Consultancy. Two of these projects were focused on the installation of equipment that carried out the dehumidification of process air in coating processes, and converting an oil burner into LPG-burner on their steam boiler.
Entfeuchter von Munters sind ein Paradebeispiel für die positiven Effekte, die sich aus der Umstellung auf energieeffizientere Lösungen ergeben können.
Die zwei genannten Energieprojekte (Installation einer Entfeuchtungsanlage für Prozessluft und die Umrüstung von Ölbrennern zu Flüssiggasbrennern) hängen eng miteinander zusammen, da ein Teil des von den Gasbrennern erzeugten Dampfs für die Erwärmung der Luft verwendet wird, die die Feuchtigkeit aus den Sorptionsrädern (Rotoren) der Entfeuchter entfernt bzw. aufnimmt.
Im Gegensatz zu dem alten Ölbrenner, bei dem nur Vollbetrieb oder kein Betrieb möglich war, sind die neuen LPG-Brenner aufgrund des geringeren Gaspreises kostengünstiger, haben geringere CO2-Emissionen und ermöglichen eine stufenlose Regelung der Energieversorgung.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!