Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

DSS_Pro_PR_845x475.jpg

Munters DSS Pro: Prozessluft- und Entfeuchtungsgeräte der neuesten Generation

Jul 28, 2021

Munters DSS Pro ist eine evolutionäre Weiterentwicklung der bewährten Munters DSS-Geräteserie. Signifikante Performance- und Konstruktionsverbesserungen sichern Effizienzsteigerung und hochpräzise Klimaregelung für den Anwender.

Munters DSS Pro wurde zur Installation im Innen- oder Außenbereich für industrielle Anwendungsbereiche entwickelt, wo hohe Anforderungen an die Entfeuchtungsleistung gestellt werden. Dies sind beispielsweise die pharmazeutische oder die Lebensmittelindustrie sowie die Batterieforschung und -produktion.

Das Munters DSS Pro ist mit einem modernen und individuell konfigurierbaren Regelungssystem ausgestattet und bietet vielfältige Integrationsmöglichkeiten. Es sorgt zuverlässig für das perfekte Klima. Neben 20 verschiedenen konfigurierbaren Größen stehen auch drei Sorptionsrotortypen zur Auswahl.

Die DSS Pro-Systeme bieten wichtige Energiesparfunktionen. Durch die Nutzung der Green PowerPurgeTM-Technologie kann der Energieverbrauch um bis zu 30 % reduziert werden. Bei Bedarf ist die Einkopplung erneuerbarer Energien jederzeit möglich.

Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Energieeffizienz ist das neue AirPro-Gehäuse, welches eine deutlich verbesserte Haltbarkeit, weniger Luftleckagen und einen geringeren Energieverbrauch bietet.

Das DSS Pro verfügt über einen optimierten Grundriss bei verbesserter lufttechnischer Leistung. Das neue Modulsystem sorgt für einfache Montageabläufe auf der Baustelle und durch den kompakteren Grundriss vermindert sich die Aufstellfläche. So bleibt mehr Raum für Produktionsfläche im Unternehmen.

Munters bietet mit dem DSS Pro mehr als ein Standard-Entfeuchtungssystem und steht seinen Kunden als Partner mit Know-how und Kompetenz zur Seite, um zuverlässig für das perfekte Klima zu sorgen. Munters Niederlassungen auf der ganzen Welt bieten einen Rundum-Service: von der Konzeption über den Kostenvoranschlag bis hin zur kontinuierlichen Wartung.

„Das DSS Pro-System bietet einen zuverlässigen und konsistenten Betrieb, einen optimierten Grundriss und einen positiven Gesamteindruck”, so Sander Hielkema, Product Manager Systems EMEA bei Munters. „Unsere innovative und intuitive Genesys-Auslegungs-App sichert eine schnelle und bedarfsgerechte Systemwahl. Sie liefert technische Spezifikationen für die Installation, die Inbetriebnahme und den gesamten Produktlebenszyklus von Anfang an. Änderungen lassen sich in dieser smarten App einfach einpflegen und wir können noch besser auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Das System, welches für den asiatischen Markt und Europa entwickelt wurde ist das Ergebnis einer echten Teamleistung. Die weltbesten Ingenieure für Klimatechnik haben dies zusammen mit unseren Kunden verwirklicht,“ fasst Sander Hielkema zusammen.

 

Kontakt für Presseanfragen

Anja Simonsson
Global Marketing Director
Tel. +46 70 255 3694
E-Mail: anja.simonsson@munters.com

 

Über die Munters Group

Munters gehört zu den Weltmarktführern für energieeffiziente Lösungen zur Luftbehandlung und Raumklimaregelung. Mit innovativen Technologien schafft Munters das perfekte Klima für Kunden in einem breiten Spektrum unterschiedlicher Branchen. Munters definiert die Zukunft der Luftbehandlung seit 1955. Heute sind rund 3.500 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern für Munters in der Produktion und im Vertrieb tätig. Die Munters Group AB kann einen jährlichen Nettoumsatz von ca. 7 Mrd. SEK im Jahr 2020 vorweisen und ist an der Stockholmer Börse Nasdaq gelistet. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.munters.com.

 

 Hier erfahren Sie mehr.