Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

What are the available lightning protection and stability options?

The Munters RPLP-1 provides lightning protection to Munters Controllers. Refer to the RPLP-1 documentation for detailed wiring instructions. While no lightning protection is perfect, the RPLP-1 significantly enhances the reliability of built-in lightning protection. In addition, Munters recommends using the RiT-50 Isolation Transformer in front of the RPLP-1 to help block lightning and other transients.

Connecting an RPLP to a Munters Controller

The following diagram illustrates how to wire the RPLP Lightening Protector and power equipment (such as fans or heaters) to a controller. The drawing below shows a SMART-C card. However, the principles apply to the Munters AC-2000 and Pig Guard Controllers.

CAUTION To ensure proper operation, verify that power to the controller is via the RPLP ONLY! Power to the contactors (1 or 3 phase) and the variable fan must come directly from the power line.

Connecting an RPLP and RiT-50 to a Rotem Controller

The following diagram illustrates how to wire the RPLP Lightening Protector, RIT-50 Isolation Transformer and power equipment (such as fans or heaters) to a controller. The drawing below shows a SMART-C card. However, the principles apply to the Munters AC-2000 and Pig Guard Controllers.


CAUTION To ensure proper operation, verify that power to the controller is via the RPLP and RIT-50 ONLY! Power to the contactors (1 or 3 phase) and the variable fan must come directly from the power line.

Wie können wir Ihnen helfen?

Bitte leiten Sie mich zur allgemeinen Startseite weiter.
Durch Ihre Auswahl stimmen Sie unseren Cookie-Richtlinien zu

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.