Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

IMG_0484a.jpg

Munters Desiccant Rotor

The basic idea of the Munters desiccant drying wheel (rotor) is very simple: Air is blown though the rotor structure and the humidity in the air is absorbed by the desiccant impregnated in the honeycombe media that forms the rotor structure. The air leaves the rotor much drier than when it entered.

A drive motor turns the rotor around slowly (6-10 times an hour).

The rotor structure passes a seperate sector where hot (reactiviation) air is blown through the rotor to remove the accumulated moisture. The resulting wet air (which contains the removed moisture) is blown away outside.

Bar_Rotor.jpg

The rotor consists of a corrugated fiberglas structure, which contains a hygroscopic material (desiccants such as silica gel or lithium-chloride). 

Health, Safety and Hygiene for customers is essential to Munters which is clearly reflected in the design of the rotors. Our rotors are continuously tested, independently, and have most recently been proven by The Swedish Institute for Food and Biotechnology to have both bactericidal and fungicidal properties.

Rotor animation

Download our brochure to read more about our rotors:

Wie können wir Ihnen helfen?

Bitte leiten Sie mich zur allgemeinen Startseite weiter.
Durch Ihre Auswahl stimmen Sie unseren Cookie-Richtlinien zu

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.