![Gasturbinen](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-gas-turbines.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Bei steigenden Energiekosten und knapper werdenden Ressourcen wächst die Nachfrage nach Produkten, mit denen die Effizienz von Stromerzeugern gesteigert werden kann. Moderne Gasturbinenanlagen sind bei der Qualitätsverbesserung der Luft, die der Turbine zugeführt wird, weit voran geschritten. Doch selbst moderne Anlagen können durch den Eintrag von Staub, Partikeln, Flüssigkeiten und salzhaltiger Luft beschädigt werden. Durch die richtige Anwendung eines Tropfenabscheiders kann dieses Risiko gesenkt werden.
Da für den Betrieb einer Gasturbine große Mengen Luft benötigt werden, hängen die Nennleistung und der Kraftstoffverbrauch der Gasturbine im großen Umfang vom Gasdurchsatz und der Qualität der Luft ab, die in die Brennkammer gelangt. Reinere Luft verschmutzt die Filter weit weniger. Durch einen geringeren Druckabfall wird die Effizienz der Anlage weiter gesteigert, was zu einer höheren Leistung und zu Kostenersparnissen führt. Bei kalten klimatischen Bedingungen mit Temperaturen um die 0°C oder darunter besteht die Gefahr von Eisbildung. Die Tropfenabscheider von Munters wurden genau für diese harten Bedingungen entwickelt und können die Luftzufuhr das ganze Jahr hindurch eisfrei halten. Dabei entstehen folgende Vorteile:
Längere Betriebsdauer - dank höherer Lebensdauer der Filter
Geringerer Druckabfall -der Druckabfall kann durch die Entfernung von Wetterschutzabdeckungen und die Installation von Tropfenabscheidern von Munters deutlich reduziert werden
Geringerer Wartungsaufwand - durch größere Zeitabstände zwischen den Filterwechseln sinken die jährlichen Wartungskosten
Durch das Munters-Verfahren zur Verdunstungskühlung der Zuluft wird die Effizienz der Turbine gesteigert und mehr Energie aus einem Kubikmeter Erdgas gewonnen.
Die Verdunstungskühlung für Gasturbinen, Kraftwerke und Dieselmotoren basiert auf dem Austausch von Luft und Wasser. Verdunstungsvorkühler mit strukturierten Medienerhöhen die Dichte der Verbrennungsluft durch Senkung der Lufttemperatur mittels adiabatischer Abkühlung.
Die Vorkühlersysteme mit hocheffizienten Kühlmedien aus dem Hause Munters steigern die Energieausbeute. Mit Hilfe der Munters Vorkühler wird das Wasser zu reinem, kalten Wasserdampf verdunstet. Durch den dabei entstehenden Kühleffekt wird der Gasturbine Zuluft mit einer höheren Dichte zugeführt, wodurch die Betriebs- und Energieleistung um mindestens 5 - 6% und in sehr heißen oder trockenen Gebieten um bis zu 60% gesteigert werden kann.
Durch die niedrigen Investitions- und Betriebskosten rentieren sich die Munters Vorkühler bereits nach kürzester Zeit. Bei neuen Installationen ergibt sich durch den Einbau eines Zuluftfilters in den Vorkühler außerdem der Vorteil, dass die Investitionskosten für den Luftfilter und den Kühler durch das gemeinsame Gehäuse niedriger ausfallen.
Ein weiterer Nutzen des Vorkühlers ist seine Fähigkeit, die Luft zu filtern. Bei Installation der Vorkühler vor der ersten Filterstufe werden circa 90% der Partikel abgefangen, die normalerweise vom ersten Luftfilter entfernt werden. Die Lebensdauer der Filter kann so deutlich gesteigert und die Wartungskosten reduziert werden. Gleiches gilt für die Feinfilter, da die Staubbelastung um circa 30% reduziert wird.
Der Druckabfall durch die Munters Vorkühler beträgt nur 50 Pa bis 100 Pa, was im Vergleich zu einem Druckabfall von 250 PA bis 1.200 PA eines herkömmlichen Luftfilters nicht ins Gewicht fällt. Die Vorkühler liefern das ganze Jahr über schwebstofffreie Luft bei einem konstanten Druckabfall.
Schutz der Turbinen durch Trockenluftentfeuchtung
Durch Feuchtigkeit entstehen Kondensat, Korrosion und Rost, was Probleme bei den Gasturbinen, Heizkesseln, Pumpen, Schaltanlagen und elektronischen Komponenten verursacht. Mit den Munters Sorptionsentfeuchtern werden die Maschinen vor Korrosion geschützt und sind stets bestens erhalten für einen schnelles Hochfahren.
In Betrieb - Schutz von Ersatzrotoren, Schaltwarten und Sammelleitern
Standby - Generatoren und Turbinen für ein schnelles Anfahren
Stillstandskonservierung - für umfassenden Schutz
Wir kennen unsere Produkte und leiten Ihre Kontaktinformation an den richtigen Ansprechpartner in Ihrem Land weiter.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!