![Kohlekraftwerke](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/474842565.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Tropfenabscheider von Munters sind Teil dieses Prozesses. Ein Einsatzgebiet dieser Technologie findet sich in Kohlekraftwerken.
Viele Kraftwerke sind kohlebefeuert. Das führt natürlich zu dem Problem der Luftverschmutzung. Schwefelemissionen aus Kraftwerken führen zu saurem Regen, der wiederum führt zu Schäden an Gebäuden und generellen Umweltschäden. Daher sind strenge Richtlinien erlassen worden, um diese Emissionen zu vermindern, die den sauren Regen verursachen.
Die flüssige Rauchgasreinigung nutzt die Munters Technik der Tropfenabscheidung. Zahlreiche erfolgreiche Projekte sind in Asien, Europa und vielen anderen Regionen umgesetzt worden. Dabei sind mit der flüssigen Rauchgasreinigungsmethode die Emissionen reduziert worden. Diese Technik wird Entschwefelung genannt.
Munters bietet verschiedene Produkte und Lösungen für Kohlekraftwerke.
Betriebskraftwerken - Rauchgasreinigung
Inaktive Kraftwerke (Stand-By bzw. eingemottet) - Erhaltung durch Entfeuchtung
Im ersten Schritt wird das Rauchgas mit einem Mix aus Wasser und Chemikalien besprüht, welche die Verschmutzungen binden. Durch eine Kombination aus Geschwindigkeitsimpuls und Trägheitskräften fangen Munters Tropfenabscheider die herunterfallenden Schmutztropfen auf und sammeln sie am Boden ein. Die Tropfenabscheidung beinhaltet auch einen Reinigungsschritt. Dadurch können verschmutztes Wasser und Schlacke aus dem Tropfenabscheider entfernt werden, denn sauber arbeitet er am effektivsten.
Das Reinigen mittels Entschwefelung ist sehr effizient. Mehr als 95% der Verschmutzungen werden in diesem Arbeitsschritt entfernt.
Stillgelegte Kraftwerke (Kohle etc.)
Dampfbehälter, Dampfkessel (abgas- oder wasserseitig) sowie komplette Dampfhäuser, Rohrsysteme und Dampfturbinen können mit geringem Aufwand durch den Einsatz von Munters Entfeuchtungstechnik konserviert werden. Durch die Absenkung der rel. Feuchtigkeit auf Werte um 50% oder niedriger, kann Korrosion aufgehalten oder bei schwer kontaminierten Umgebungsbedingungen erheblich verlangsamt werden.
Auch im Fall von temporärem Stand-by der Anlagen, können die Abgasseite der Dampfsysteme sowie die Dampfturbine selbst sicher gegen Korrosionsprozesse geschützt werden. Für den Fall der Stilllegung können Kondensat und Wasser von der Wasserseite abgelassen und gegen trockene Luft ersetzt werden.
Bei Reaktivierung der Anlagen muss lediglich wieder Wasser in das System eingebracht werden.
Anlagenkonservierung mit Munters Entfeuchtungstechnik ist sicher, vielfach eingesetzt und vor allem effektiv und preisgünstig.
Unsere Konservierungstechnik kann sowohl bei kohlebefeuerten Kraftwerken, als auch bei allen anderen Kraftwerksvarianten eingesetzt werden.
Wir kennen unsere Produkte und leiten Ihre Kontaktinformation an den richtigen Ansprechpartner in Ihrem Land weiter.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!