Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.
Klimatisierung

Effektive Klimatisierungssysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Gesundheit und Produktivität von Masthühnern. Diese Systeme regeln Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung und Belüftung, um die Umgebung für die Vögel zu optimieren. Die Temperaturregelung verhindert Wärmebelastung und fördert das Wachstum, während die Feuchtigkeitsregelung Atemwegsproblemen vorbeugt und die Futtereffizienz verbessert. Eine gute Belüftung entfernt überschüssige Feuchtigkeit, Wärme und Ammoniak aus der Luft, reduziert die Ansammlung schädlicher Partikel und sorgt für eine optimale Luftqualität.
Maximieren Sie die Herdenleistung, indem Sie eine Umgebung schaffen, die die Gesundheit und das Wohlergehen der Vögel fördert.
Schlüsselfaktoren

Optimierung der Masthühnerproduktion mit präziser Klimaregelung
Um ein optimales Wachstum und eine optimale Produktion von Masthühnern zu erreichen, müssen Umweltfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung, Belüftung und Zirkulation präzise gesteuert werden. Diese Faktoren können sich erheblich auf die Gesundheit der Vögel, die Futterverwertungsraten und die gleichmäßige Gewichtszunahme auswirken. Ein beständiges Klima ermöglicht es den Küken, eine angemessene Immunität aufzubauen, wodurch das Stressniveau deutlich gesenkt wird.
Durch den Einsatz des präzisen Munters Trio Poultry Controllers können Hühnerfarmer eine konsistente und kontrollierte Umgebung sicherstellen, die ihren Tieren hilft, ihr genetisches Potenzial auszuschöpfen. Effektive Klimaregelung ist entscheidend für eine optimale Gewichtszunahme, die Senkung der Kosten und die Aufrechterhaltung eines gesunden und nachhaltigen Betriebs vom Ausschlüpfen bis zur Ernte.

Beibehaltung der Komfortzone Ihrer Masthühner in den Ställen
Die Komfortzone ist definiert als der Temperaturbereich, in dem die Vögel ihre Körpertemperatur mit minimaler Anstrengung konstant halten können. Diese Temperaturzone hängt auch von der Fütterungsmenge und den Haltungsbedingungen ab. Das Verhalten der Vögel ändert sich, wenn die Temperaturen über die Komfortzone steigen. Sie beginnen zu hecheln und verändern ihre Körperhaltung. Wenn die Temperaturen unter der Komfortzone liegen, ändern die Vögel auch ihre Körperhaltung und kuscheln sich zusammen.
Wenn es ihnen zu warm ist, leiden sie unter Wärmebelastung. Ist die Temperatur zu niedrig, nehmen die Vögel mehr Futter auf, müssen aber auch mehr Nahrungsenergie verbrauchen, um ihren Körper warm zu halten. Bei zu hohen Temperaturen reduzieren sie die Futteraufnahme, um die Wärmeproduktion zu begrenzen. Ausreichende Belüftung verhindert Wärmestau und hält die Vögel in ihrer optimalen Leistungszone.
Steuern Sie Ihre landwirtschaftlichen Betriebe mit unseren digitalen Tools

Kontrolle der Luftqualität in Masthuhnanlagen
Masthuhnanlagen erfordern eine gute Kontrolle der Luftqualität, um die Ansammlung von Staub, Bakterien und schädlichen Gasen wie Ammoniak und Kohlendioxid zu verhindern.. Schlechte Luftqualität kann Atemnot und andere Gesundheitsprobleme bei den Vögeln hervorrufen und ihr Wachstum und ihre Gewichtszunahme beeinträchtigen. Effektive Belüftungs- und Luftreinigungssysteme können dazu beitragen, eine optimale Luftqualität aufrechtzuerhalten und ein gesundes Vogelwachstum zu unterstützen.