Would you prefer to visit the site in this language?
Museen, Lagerhäuser, Archive und weitere Lagerungseinrichtungen müssen die Luftfeuchtigkeit auf einem Niveau halten, das für den Erhalt wertvoller Produkte und Artefakte geeignet ist, und gleichzeitig die Energiekosten im Blick behalten. Die Entfeuchtungslösungen von Munters können die Luftfeuchtigkeit in Lagerbereichen rund um die Uhr kontrollieren und die sensiblen Objekte vor Feuchtigkeitsschäden schützen.
Beim Eintritt von Feuchtigkeitsschäden ist es schwierig bis unmöglich, Artefakte und wertvolle Produkte in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Wärme ist ein gängiges Verfahren, um Schäden durch eine hohe relative Luftfeuchtigkeit in Schach zu halten. Die Temperatur selbst hat hingegen keinen Einfluss auf die Qualität der Materialien (mit Ausnahme einiger Flüssigkeiten). In Abhängigkeit von den Außenbedingungen schwankt die relative Luftfeuchtigkeit in einem beheizten Gebäude zwischen 20 und 70 %, was dieses Verfahren teuer und ineffizient macht. Die Konservierung wertvoller Gegenstände erfolgt besser mit einem Entfeuchter, er reguliert die relative Luftfeuchtigkeit und hält sie das ganze Jahr über konstant – unabhängig von den Außenbedingungen. Zudem trägt ein geringer Einsatz von Wärme zum Schutz der gelagerten Materialien bei. Die Verwendung von Entfeuchtern anstelle von Heizungen zur Regelung der Luftfeuchtigkeit führt zu Energieeinsparungen zwischen 30 und 70 %.
Die Entfeuchtungslösungen von Munters schützen wichtige Objekte in Archiven, Museen, Bibliotheken, Sammlungen und anderen Einrichtungen, indem sie das ganze Jahr über für ein kontrolliertes Raumklima sorgen. Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden regulieren sie die Luftfeuchtigkeit überall dort, wo Gegenstände aus Papier, Baumwolle, Holz, Leder, Metall, Folie oder anderen empfindlichen Materialien gelagert werden.
Manche Materialien können sich verziehen und schrumpfen, wenn sie in einer zu trockenen Umgebung gelagert werden. Ohne ausreichende Feuchtigkeit können bestimmte Museumsgegenstände spröde werden und Schaden nehmen. Daher ist es wichtig, auf die richtigen Umgebungsbedingungen zu achten, damit feuchtigkeitsempfindliche Produkte erhalten bleiben. Munters bietet für die Klimatisierung von Lagerbereichen eine breite Palette an Befeuchtern und anderen Produkten, die in Lüftungsanlagen integriert oder als eigenständige Geräte installiert werden können.
Übermäßige Feuchtigkeit verursacht auch Probleme durch Schimmel, Mehltau, Rost, Korrosion, Fäulnis und Insektenbefall, was zu kostenintensiven Beschädigungen oder zur Zerstörung von häufig gelagerten Gütern wie Metallen, Pulvern, Lebensmitteln, Elektronik und Kleidung führt, ganz zu schweigen von der Lagereinrichtung. Daher ist eine Überwachung der Temperatur und Feuchtigkeit im Lager notwendig. Ein Entfeuchter für Lagerhallen von Munters befördert sehr feuchte Luft nach draußen oder kondensiert die Feuchtigkeit in flüssiges Wasser, wodurch sichergestellt wird, dass gelagerte Waren im optimalen Zustand bleiben.
Wenden Sie sich an Munters, um mehr über unsere Produkte für die energieeffiziente Konservierung zu erfahren.
„Zuverlässigkeit ist entscheidend. Wir haben uns für einen direkten Ersatz entschieden und haben nicht einmal über einen anderen Lieferanten nachgedacht. Dies ist unser kritischster Lagerbereich, und wir brauchen ein System, dem wir vertrauen können. Wir wissen, dass wir uns auf Munters verlassen können.“
Stuart Walpole, Prozess-Manager
Floranova