Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
I Spanien har Endesa arbejdet sammen med Munters i mange år, og de fleste af Endesas fabrikker har fået installeret Munters affugtningsudstyr.
Endesa er et førende spansk energiselskab og det første private multinationale energiselskab i Latinamerika, som er til stede under hele værdikæden i el- og gasforsyningen. Firmaet opererer i Spanien, Portugal, Irland, Grækenland, Marokko, Chile, Argentina, Brasilien, Colombia og Peru, har 39 GW installeret kapacitet og 24 millioner kunder.
Der er visse komponenter i et almindeligt varmeanlæg eller i det kombinerede kredsløbsudstyr, som skal beskyttes og bevares under reparationer, vedligeholdelse og andre stadier af elektricitetsproduktionsprocessen.
Her drejer det sig især om turbiner og kedler, som er følsomme over for korrosion og kan være kostbare komponenter at udskifte. Turbinerne skal beskyttes mod fugt for at undgå korrosionsproblemer, og takket være tilførsel af tør luft kan de holdes i perfekt tilstand, når de ikke er i drift. Dette sikrer også, at turbinens levetid forlænges.
Kedlen genererer den damp, der skal drive turbinen, og det er meget vigtigt at tørre og bevare kedlen, når den er på standby for at undgå korrosion. Munters affugtningssystemer og udstyr spiller en vigtig rolle i at bevare disse komponenter.
Endesa is a leading company, leader in electricity systems and the first private electricity multinational in Latin America, present throughout the value chain in the electricity and gas business. Endesa is present in 10 countries (Spain, Portugal, Greece, Morocco, Chile, Argentina, Brazil, Colombia and Peru), has 39GW of installed capacity and has 24 million customers.
There are certain elements in a conventional thermal plant or combined cycle occur when stops for repairs, maintenance or other reasons of production need to be protected and preserved.
We refer to the turbines and boilers, which are some of the most delicate and expensive equipment in the plant. The turbines must be protected against moisture to prevent corrosion problems.
So, thanks to the injection of dry air, we kept the turbines in perfect condition in operation, and we ensure and extend their life.
The boiler generates steam to drive a turbine, and it is very important to dry and conserve the boiler to prevent corrosion problems.
The Munters dehumidification systems and equipment play an important role in the conservation of these elements.
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!